Line Pitch#
如果您想让图像数据对齐固定大小的位组,例如,对齐 4 字节(32 位)或 8 字节(64 位)字,此功能十分有用。数据对齐可以提高性能。
该功能的使用#
运作原理#
像素数据从传感器逐行读取。对于每个图像行,相机都会传输特定数量的字节,具体取决于图像 ROI 宽度和所使用的像素格式。
Line Pitch 功能使您可以增加每行传输的字节数。为了增加线路间距,相机会将“0”字节添加到每条线路。这使您可以将图像数据对齐到 4 字节或 8 字节字。
示例:如果将图像 ROI 设置为 250 像素的宽度,并将像素格式设置为 Mono 8,则每行传输的像素数据量为 250 字节(250 像素 x 8 位深度 = 250 字节)。
此数据不能对齐 4 字节或 8 字节字,因为 250 不是 4 或 8 的倍数。要将图像数据对齐 4 字节字,必须将行距从 250 字节增加到至少 252 字节(252 是高于 250 的第一个 4 的倍数)。要将图像数据对齐 8 字节字,必须将行距增加到至少 256 字节。
信息
如果启用了数据块,则调整线路间距不会影响块数据。“0”将仅添加到图像数据,而不会添加到块数据。
确定线路间距#
要确定当前的 Line Pitch,请获取以下项的值: LinePitch 参数。
这始终返回以字节为单位的当前 Line Pitch,无论 LinePitchEnable 参数设置。
设置线路间距,将图像数据对齐至 4 字节字#
要将图像数据对齐 4 字节字:
- 将像素格式设置为除压缩 12 位像素格式(例如 Mono 12p 或 Bayer 12p)以外的任何格式。
- 设置
LinePitchEnable参数至true.
如果当前行距不是 4 的倍数,则将自动设置为 4 的下一个倍数。图像数据现在会对齐 4 字节字(32 位字)。
设置线路间距,将图像数据对齐到任何字长#
设置行距并将图像数据对齐任意字长:
- 将像素格式设置为除压缩 12 位像素格式(例如 Mono 12p 或 Bayer 12p)以外的任何格式。
- 设置
LinePitchEnable参数至true.
如果当前的 Line Pitch 不是 4 的倍数,系统会自动将其设置为下一个 4 的倍数。 - 获取
LinePitch参数。
这会返回 Line Pitch 调整的最小可能值。 - 设置
LinePitch参数设置为所需的值。
对于 4 字节、8 字节、16 字节等的字对齐,请从第 2 步确定的最小可能值开始,将参数值设置为 4、8、16 等的下一个倍数。 示例: 如果第 2 步确定的值为 252,并且您希望将图像数据对齐到 8 字节字,请将LinePitch参数设置为 256(即 8 的下一个倍数)。
示例代码#
此示例代码仅适用于 C++ 语言。
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。