Line Source#
这使您可以监视相机的状态或控制外部设备。例如,您可以监控相机当前是否在曝光,或者可以控制外部闪光灯。
对于每条相机输出线路,您只能设置一个信号。
该功能的使用#
设置线路源#
设置线路源:
- 设置
LineSelector参数分配给 I/O 线路 配置为输出,例如Line2. - 设置
LineSource参数为以下值(如果可用):
可用线路源信号#
根据您的相机型号,可以使用以下线路源信号:
采集激活#
如果可用,您可以使用“采集激活”信号来监控相机当前是否正在采集图像。采集开始时信号变为高电平。采集结束时信号变为低电平。
采集包括曝光和读出。因此,“曝光激活”信号在曝光和读出期间为高电平,而曝光激活信号仅在曝光期间为高电平。
Counter 激活#
如果可用,您可以使用相机的 Counter 激活信号,例如 Counter 1 激活,用于监视相机的 Counter 功能。在计数器启动后,信号变为高电平。当计数器停止、重置或达到最大值时,信号变为低电平。
曝光激活#
如果可用,您可以使用曝光激活信号来监视相机当前是否在曝光。曝光开始时,该信号会变为高电平;曝光结束时,该信号会变为低电平。在滚动快门相机上,最后一行的曝光结束时,信号会变为低电平。
曝光激活信号可用于触发闪光灯
该信号在相机或目标对象处于移动状态的情况下也很有用。例如,假设相机安装在某种摇臂机构上,摇臂会将相机移动到产品装配线的不同部分。通常,您不希望相机在曝光过程中移动。在这种情况下,您可以监视曝光激活信号以了解何时在进行曝光。这样就可以避免在此期间移动相机。
闪烁窗口#
如果可用,您可以使用闪烁窗口信号来确定何时使用闪光灯。当您可以启动闪光灯时,该信号会变为高电平。当您应该停止闪光灯照明时,该信号会变为低电平。
当传感器中的所有行均已开放可进行曝光时,该信号会指示帧采集期间的时间段。
此外,还提供以下参数用于监控闪光窗口(仅限 ace 2、boost R 和 dart R 相机):
BslFlashWindowDelay:指示曝光开始与闪光窗口开始之间的延迟。此参数为只读。BslFlashWindowDuration:以微秒为单位指示闪光窗口的宽度。此参数为只读。
滚动快门相机#
在滚动快门相机上,Basler 建议使用闪光灯,尤其是在拍摄快速移动物体的图像时。否则,由于各行的曝光开始时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。
下图说明了滚动快门相机上闪烁窗口信号的时序:
如上所示,在滚动快门相机上,闪烁窗口信号覆盖了从最后一行 (A) 曝光开始到第一行 (B) 曝光结束之间的时间段。
如果可用,您可以使用 BslFlashWindowDuration 参数来确定 Flash Window 的长度(以微秒为单位)。
如果该参数不可用,您可以使用以下公式计算闪烁窗口的长度:
闪烁窗口长度 = Exposure Time - [ (t行 x (Image ROI 高度 - 1) ]
信息
在滚动快门相机上,应该避免极短的曝光时间或极大的图像 ROI。否则,第一行的曝光时间可能会在最后一行曝光开始之前结束,即 (B) 在 (A) 之前发生。在这种情况下,闪烁窗口信号将始终为低电平:
全局重置释放快门相机#
在全局重置释放快门相机上,必须使用闪光灯。否则,由于各行的曝光时间不同,所采集到的每张图像的亮度可能从顶端到底端有显著变化。另外,当您采集快速移动对象的图像时,由于各行的曝光结束时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。
下图说明了全局重置释放快门相机上闪烁窗口信号的时序:
如上所示,在全局重置释放快门相机上,闪烁窗口信号跨越第一行的曝光时间。
全局快门相机#
在全局快门相机上,闪烁窗口信号不可用或等效于曝光激活信号。
帧高速连拍激活#
如果可用,您可以使用 Frame Burst Active 信号来监控相机当前是否在采集一系列图像(即图像“突发”)。当初始化了一系列图像的采集时,该信号变为高电平。当开始采集系列中的最后一幅图像时,该信号变为低电平。
串行传输#
如果可用,您可以使用串行传输信号通过 Serial Communication 功能输出串行数据。
同步用户输出#
如果可用,您可以使用 Sequencer 功能,同步用户输出信号以手动设置线路的状态。
同步用户输出信号类似于用户输出信号。唯一的区别是同步用户输出信号可以由 Sequencer 功能控制,而用户输出信号不能。
与同步用户输出信号相关的参数也类似于用户输出参数:
- 即:
SyncUserOutputValue参数等效于UserOutputValue参数。 - 即:
SyncUserOutputValueAll参数等效于UserOutputValueAll参数。 - 即:
SyncUserOutputSelector参数等效于UserOutputSelector参数。
计时器激活#
您可以使用相机的计时器激活信号,例如计时器 1 激活,用于监视相机的 Timer 功能。在指定延迟后,信号变为高电平。在指定的持续时间后,信号变为低电平。
信息
即: TimerStatus 参数(某些相机型号上可用)也可以取一个名为 TimerActive的值。但是,此 Timer Active 状态与 Timer Active 信号不同:该信号仅在 Timer 的持续时间内为高电平,而 Timer Active 状态则从 Timer 延迟开始一直持续到 Timer 预备延迟结束。
触发等待#
您可以使用相机的“Trigger Wait”信号(例如 Frame Trigger Wait 或 Line Trigger Wait)来优化触发图像采集并避免过度触发。
信息
- Basler 强烈建议仅在将相机配置为硬件触发时才使用触发等待信号。对于软件触发,请使用 Acquisition Status 功能。
- 帧高速连拍触发等待信号和采集触发等待信号效果等同,只是名称不同。命名取决于您的相机型号。
当相机准备好接收相应触发类型的触发信号时,触发等待信号变为高电平。当您施加相应的触发信号时,触发等待信号变为低电平。它会保持低电平,直到相机准备好接收下一个相应的触发信号。
示例:当相机准备好接收 Frame Start trigger 信号时,Frame Trigger Wait 信号变为高电平。当您施加帧触发信号时,该信号变为低电平。它将保持低电平,直到相机准备好接收下一个 Frame Start trigger 信号:
信息
如果以重叠图像采集操作相机并且 Exposure Overlap Time Max 功能在您的相机型号上可用,您可以使用该功能来优化帧触发等待信号。
用户输出#
您可以通过软件设置线路的状态。这对于控制外部事件或设备(例如光源)很有用。有关更多信息,请参见 User Output Value 功能。
如何配置输出线路取决于您的相机型号上有多少个用户输出线路源。
配置:提供一个用户输出线路源#
如果只有一个用户输出线路源可用(“用户输出”):
- 设置
LineSelector参数 更改为Out1. - 设置
LineSource参数至UserOutput.
现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。
配置:有多个用户输出线路源可用#
如果有多个用户输出线路源可用(例如,“用户输出 1”和“用户输出 2”):
- 设置
LineSelector参数 连接到所需的输出线路,例如Line2. -
如果您的相机有用户输出信号分配:
- 设置
LineSource参数,具体取决于信号分配。
示例: 假设您在第 1 步中选择了 Line 2,并且信号分配为“User Output 1 → Line 2”。在这种情况下,您必须将LineSource参数至UserOutput1.
- 设置
-
如果没有为相机分配用户输出信号,即可以自由选择信号:
- 设置
LineSource参数设置为所需的线源,例如UserOutput1.
- 设置
现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。
详情#
| 相机型号 | 可用线路源 | 用户输出信号分配 |
|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A640-240umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1280-80gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1280-125umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-51gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-51gcIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-51gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-51gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-51gmIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-51gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-160ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-160ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-160umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-160umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-165g5cBAS | Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-165g5mBAS | Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-168mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A1920-168mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-35gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-37gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-37gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-37gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-37gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-110umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-114umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2048-173cmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2440-98g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2440-98g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-23gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-23gcIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-23gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-23gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-23gmIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-23gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-75ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-75ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-75umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-75umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-90mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-90mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-105g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-105g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-120cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-120cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-210cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-210cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-232g10c | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2448-232g10m | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-23gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-23gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-23gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-23gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-77ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-77ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-77umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-77umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-115g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2464-115g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2560-20gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2560-70umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2560-131cmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-22gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-22gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-22gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-22gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-60ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-60ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-60umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2590-60umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-20gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-20gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-20gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-20gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-64ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-64ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-64umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2600-64umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-14gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-14gcIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-14gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-14gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-14gmIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-14gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-14gmUV | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-48ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-48ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-48umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-48umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-48umUV | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-57mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-57mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-67g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-67g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-67g5mUV | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-86cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-86cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-150g10c | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-150g10m | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A2840-150g10mUV | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-9gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-9gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-9gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-9gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-31ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-31ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-31umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-31umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-37mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-37mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-42g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3536-42g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-13gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-13gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-13gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-13gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-45ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-45ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-45umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A3840-45umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-9gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-9gcIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-9gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-9gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-9gmIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-9gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-30ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-30ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-30umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-30umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-38mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-38mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-44g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-44g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-67cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-67cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-98g10c | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4096-98g10m | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-12gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-12gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-12gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-12gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-40ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-40ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-40umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4200-40umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-5gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-5gcIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-5gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-5gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-5gmIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-5gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-18ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-18ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-18umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-18umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-23mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-23mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-27g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-27g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-42cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-42cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-59g10c | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4504-59g10m | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-6gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-6gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-6gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-6gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-20ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-20ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-20umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A4508-20umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-4gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-4gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-15ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-15umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-21g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-21g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-35cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5060-35cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-7gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-7gcIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-7gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-7gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-7gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-7gmip67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-23ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-23ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-23umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-23umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-29mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-29mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-34g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-34g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-52cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-52cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-75g10c | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5320-75g10m | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-4gcBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-4gcIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-4gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-4gmBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-4gmIP67 | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-4gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-15ucBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-15ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-15umBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-15umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-19mgc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-19mgm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3, User Output 4, User Output 5, User Output 6, User Output 7 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-22g5cBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-22g5mBAS | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Flash Window Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Frame Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-35cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-35cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-49g10c | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| a2A5328-49g10m | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| acA640-121gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA640-300gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA640-300gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA640-750uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA640-750um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA720-290gc | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 1 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA720-290gm | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 1 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA720-520uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA720-520um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA800-200gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA800-200gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA800-510uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA800-510um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1280-60gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1280-60gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1300-60gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1300-60gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1300-60gmNIR | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1300-75gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1300-75gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1300-200uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1300-200um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1440-73gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1440-73gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1440-220uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1440-220um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1600-60gc | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1600-60gm | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1920-25gc | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1920-25gm | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA1920-25uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-25um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-40gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1920-40gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1920-40uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-40ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-40um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 → Line 2 用户输出 2 → Line 3 用户输出 3 → Line 4 |
| acA1920-40umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-48gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1920-48gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1920-50gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1920-50gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA1920-150uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-150um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-155uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-155ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-155um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA1920-155umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2000-50gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA2000-50gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA2000-165uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2000-165um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2040-25gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA2040-25gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA2040-25gmNIR | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA2040-35gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2040-35gm | 曝光时间 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2040-55uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2040-55um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2040-90uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2040-90um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2040-90umNIR | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2040-120uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2040-120um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-20gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2440-20gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2440-35uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-35ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-35um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-35umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-75uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-75ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-75um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2440-75umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2500-14gc | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA2500-14gm | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA2500-14uc | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2500-14um | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2500-20gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2500-20gcMED | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2500-20gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2500-20gmMED | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA2500-60uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA2500-60um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA3088-16gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA3088-16gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA3088-57uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA3088-57ucMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA3088-57um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA3088-57umMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA3800-10gc | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA3800-10gm | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
| acA3800-14uc | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA3800-14um | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4024-8gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA4024-8gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA4024-29uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4024-29um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4096-11gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA4096-11gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA4096-30uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4096-30ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 → Line 2 用户输出 2 → Line 3 用户输出 3 → Line 4 |
| acA4096-30um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4096-30umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4096-40uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4096-40ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4096-40um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4096-40umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-8gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA4112-8gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA4112-20uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-20ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-20um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-20umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-30uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-30ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-30um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA4112-30umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 → Line 2 用户输出 2 → Line 3 用户输出 3 → Line 4 |
| acA5472-5gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA5472-5gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
| acA5472-17uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA5472-17ucMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA5472-17um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| acA5472-17umMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
| boA1936-400cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA1936-400cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA2448-250cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| bo2448-250cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA2832-190cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| bo2832-190cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4096-93cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4096-93cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4096-180cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| bo4096-180cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4112-68cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4112-68cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4500-45cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4500-45cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4504-100cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA4504-100cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA5056-95cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA5120-150cc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA5120-150cm | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA5120-230cc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA5120-230cm | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA5320-150cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA5320-150cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA5328-100cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA5328-100cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA6500-36cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA6500-36cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA8100-16cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA8100-16cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| boA9344-30cc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA9344-30cm | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA9344-70cc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA9344-70cm | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 不适用 |
| boA13440-17cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA720-520uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA720-520um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA1280-54uc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA1280-54um | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA1440-220uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA1440-220um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA1600-60uc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA1600-60um | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA1920-15um | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA1920-30uc | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA1920-30um | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA1920-160uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA1920-160um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA2448-70uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA2448-70um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA2500-14uc | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA2500-14um | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
| daA3840-45uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| daA3840-45um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA720-290gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA720-290gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA1440-73gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA1440-73gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA1920-51gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA1920-51gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA2048-37gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA2048-37gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA2448-23gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA2448-23gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA2840-14gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA2840-14gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA3536-9gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA3536-9gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA4096-9gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| dmA4096-9gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| puA1280-54uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| puA1280-54um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| puA1600-60uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| puA1600-60um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| puA1920-30uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| puA1920-30um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| puA2500-14uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| puA2500-14um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
| r2L2048-29gc | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L2048-58gm | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L2048-62cc | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L2048-62g5c | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L2048-172cm | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L2048-172g5m | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L4096-14gc | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L4096-29gm | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L4096-42cc | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L4096-42g5c | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L4096-84cm | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L4096-84g5m | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L8192-80cc | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L8192-240cm | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active 曝光活动 曝光触发等待 行触发等待 串行发送 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L16384-60cc | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active、Counter 3 Active、Counter 4 Active 曝光活动 曝光触发等待 图像活动 图像突发活动 图像突发触发等待 行触发等待 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2L16384-120cm | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active 曝光活动 曝光触发等待 行触发等待 串行发送 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
| r2T16416-500cm | 采集活动 Counter 1 Active、Counter 2 Active 曝光活动 行触发等待 串行发送 Timer 1 Active、Timer 2 Active 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "ExposureActive");
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。