跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Overview of the Stereo Camera Viewer#

This topic will give you an overview of the user interface of the Stereo Camera Viewer.

The following screenshot shows the different elements of the Stereo Camera Viewer.

Stereo Camera Viewer User Interface

“文件”菜单#

文件菜单提供以下命令:

  • 保存深度和图像数据:将深度和图像数据以及相机设置保存到文件中。有多种格式可供选择。有关详细信息,请参阅“保存深度和图像数据”主题。
  • Exit: Closes the Stereo Camera Viewer.

“视图”菜单#

使用查看菜单选择或取消选择要显示的窗格。

“相机”菜单#

相机菜单提供以下命令:

  • 重新扫描:检查是否打开了另一个相机。
  • 打开:打开相机,即使其可供使用。
  • 关闭:关闭相机。
  • Continuous Shot: 让相机连续拍摄图像。
  • 停止:停止图像捕捉。
  • 保存功能:将当前的相机功能设置保存在 .pfs 文件中,该文件可在任何标准文本编辑器中打开。保存功能设置前,必须先停止图像采集。
  • 加载功能:加载包含先前保存的相机功能设置的 .pfs 文件。

“工具”菜单#

工具菜单让您可以访问 pylon IP Configurator

“窗口”菜单#

使用窗口菜单打开和关闭图像窗口,并将它们排列在图像窗口区域中。

“帮助”菜单#

帮助菜单使您可以访问各种文档和帮助功能。

  • Stereo Camera Viewer Help: Opens this topic.
  • Basler Product Documentation: Opens the Stereo ace camera documentation.
  • Programmer's Guide: Opens the Stereo ace Programmer's Guide.
  • Open Samples Directory: Opens the folder containing the Stereo ace programming samples.
  • Check for Software Updates: Takes you to a website where you can check for software updates.
  • 版本说明:打开版本说明。
  • About Stereo Camera Viewer: Opens a dialog with version information about the Stereo Camera Viewer.

窗格#

功能#

功能窗格显示了在相机选择器中所选择的相机上提供的所有功能。它还包含用户级别下拉列表,您可以在其中选择您的专业水平。可用选项有初学者专家大师。在初学者级别,功能窗格将仅显示最基本的相机设置。在专家级别,功能窗格将显示最常用的相机设置。在大师级别,功能窗格将显示所有相机功能,包括最高级的功能。

You can place the features you use most often in the Favorites category. This allows you quick access and avoids having to navigate the feature tree. Adding a feature to the favorites doesn't remove it from its original category in the feature tree. The favorites remain in place when you close the Stereo Camera Viewer.

功能窗格中,您还可以选择是否以固定间隔自动轮询相机,以查看更新后的参数值。您还可以单击刷新按钮手动刷新功能列表。

刷新按钮

像素信息#

像素信息窗格显示有关您在其中一个图像窗口中所选像素的信息。有关像素信息窗格的更多信息,请参阅使用像素信息窗格

文档#

文档窗格显示有关当前在功能窗格中所选功能的信息。在上述示例中,Operating Mode 参数被选中。该窗格还包含在编写您自己的应用代码时非常有用的代码片段。

消息日志#

The Message Log pane displays information about actions carried out with the Stereo Camera Viewer, e.g., opening and closing a camera or starting image acquisition. There are different message levels: Information, Warning, and Critical.

图像窗口区域#

此窗格包含四个窗口,显示目标场景的不同 2D 和 3D 视图。

All panes have buttons for closing the pane and for undocking it from the Stereo Camera Viewer window. If a pane is undocked, you can move it around freely on your desktop. If you want to dock it again, follow these steps:

  1. 将窗格拖动到窗口中的所需位置,直到出现一个虚线矩形。
  2. 放置窗格。