Processed Raw Enable#
信息
Processed Raw Enable 功能仅在以下相机型号上可用且必需:aca1280-60gc、aca1300-60gc、aca1600-60gc、aca1920-25gc、aca2000-50gc、aca2040-25gc、aca2500-14gc、aca3800-10gc
该功能的使用#
启用 Processed Raw Enable#
只有在同时满足以下两个条件时,您才应该启用 Processed Raw Enable 功能:
- 您已经配置了一种拜耳像素格式。
- 您要使用Color Transformation 功能和/或 Color Adjustment 功能。
在所有其他情况下,请勿启用此功能。否则可能会降低图像质量。
要启用 Processed Raw Enable 功能:
- 将像素格式设置为 Bayer 像素格式,例如 Bayer 12。
- 设置
ProcessedRawEnable参数至true.
运作原理#
Color Transformation 和 Color Adjustment 功能需要将图像数据存储在 RGB 三元组中才能正常工作。当使用“原始”拜耳像素格式时,通常不提供 RGB 三元组。而是每个像素仅提供红、绿或蓝数据。要计算 RGB 三元组,必须对原始图像数据执行去马赛克算法。这意味着必须处理原始图像数据。
启用 Processed Raw Enable 后,原始拜耳像素数据将进行去马赛克处理,并转换为 RGB 数据,从而使 Color Transformation 和 Color Adjustment 功能发挥作用。之后,将修改后的像素数据重新转换为拜耳像素数据。最终的拜耳数据输出不再是“原始”输出,而是“经过处理的原始”输出。
在 Processed Raw Enable 禁用并且使用拜耳像素格式时,Color Transformation 和 Color Adjustment 功能可用,但无效。
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the pixel format to Bayer BG8 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "PixelFormat", "BayerBG8");
CHECK(errRes);
/* Enable Processed Raw Enable */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "ProcessedRawEnable", 1);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。