跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

使用无线 LAN 中的 Basler GigE 相机#

本主题介绍如何在无线局域网 (WLAN) 中运行 Basler GigE 相机。

信息

Basler 建议在有线网络中使用 GigE 相机。

配置相机#

初始设置#

如果您想在 WLAN 中运行 Basler 相机,可能必须更改相机的网络相关参数。

这是因为 WLAN 的可用带宽可能会受到限制。默认的相机设置可能不足以建立稳定的网络连接。

将相机配置为在 WLAN 中运行:

  1. 安装 pylon Software Suite(适用于 Windows 或 Linux)。
  2. 确保已按照“硬件安装(GigE 相机)”主题中所述安装和配置相机。
  3. 将计算机连接到 WLAN。
  4. 打开 pylon Viewer。
  5. 设置 GevSCPSPacketSize 参数(即 数据包大小)设置为 1500。
    提示: 使用 搜索功能 在 pylon Viewer 中快速查找参数设置。
  6. 设置 PixelFormat 参数(即 像素格式)更改为 8 位 Pixel Format,例如 Mono 8。
  7. 设置 GevSCPD 参数(即 包间延迟)设置为较高值。
    这会降低 current device throughput (GevSCDCT 参数)。
    最小包间延迟和最大 current device throughput 取决于 WLAN 连接的 Quality。Quality 越高,允许的包间延迟越低。
  8. 开始连续图像采集。
  9. 如果最终的 WLAN 连接不稳定,请返回步骤 7 并进一步增加包间隔。

优化设置#

建立 WLAN 连接后,您可以优化参数设置,以最有效地利用可用带宽。

优化参数设置:

  1. 打开 pylon Viewer。
  2. 开始连续图像采集。
  3. 检查 Statistic-Failed-Buffer-Count 和 Statistic-Failed-Packet-Count Property。
    提示: 使用 搜索功能 在 pylon Viewer 中快速查找参数设置。
    即: failed buffer count 表示未完全抓取的缓冲区数量。 failed packet count 表示相机报告为“失败”的数据包数量。
  4. 减小 GevSCPD 参数(即 包间延迟)至刚好在 failed packet count 或 failed buffer count 开始增加之前的值。
  5. 记下当前的值 DeviceLinkCurrentThroughput 参数。
    这有助于在有效负载大小改变时重新找到最佳包间延迟。请参阅下文说明。

信息

您进行的任何参数设置均仅可针对当前有效负载大小(即每个图像的当前数据量和当前帧速率)实现良好的效果。

有效负载大小取决于各种因素,例如图像 ROI 的大小和像素格式。

如果有效负载大小发生变化,您必须重新调整包间延迟,直到 DeviceLinkCurrentThroughput 参数值与步骤 5 中记录的值相同。