使用 blaze 相机#
使用 blaze 相机的最简单方法是通过 blaze Viewer。blaze Viewer 作为 pylon Supplementary Package for blaze 的一部分安装。
信息
本主题中的所有信息均适用于所有 blaze 和 Smart blaze 相机型号。为简便起见,下文统一使用“blaze”指代所有型号。
分步说明#
- 将相机连接至计算机。
有关安装相机和软件的信息,请参阅硬件安装 (blaze) 和软件安装 (blaze)。当状态和以太网 LED 均呈绿色闪烁/绿色常亮时,表明相机可以使用了。有关更多信息,请参阅您的相机型号主题的“LED 状态”部分。 - 启动 blaze Viewer。
Windows:单击开始 > Basler > blaze Viewer。
Linux:发出以下命令:/opt/pylon/bin/blazeViewer
相机出现在相机选择器下拉列表中,并且立即开始图像采集。
在图像窗口区域中,将打开四个显示不同组件的窗口。
如果相机选择器中未显示相机,则可能是由于 IP 地址存在问题。 -
配置相机:
-
处理测量结果。
- 如果需要,请保存相机设置。
有关这方面的更多信息,请参阅 blaze Viewer 概述。