Multiple ROI#
仅会传输这些分区的像素数据,这样可以提高相机的帧速率。
Multiple ROI 功能类似于 Stacked ROI 功能,后者仅在 Basler ace 相机上可用。
该功能的使用#
运作原理#
Multiple ROI 功能允许您在传感器阵列上定义分区。最大分区数量取决于您的相机型号。
采集图像时,仅从传感器读出分区内的像素信息,然后作为单个图像发送。
无需单独定义分区的大小和位置,而是在传感器阵列上定义行和列。然后,在行和列的每个交叉点创建一个分区。
在下例中,已定义了两行和两列。这将创建四个分区:
将 Region 11、Region 21、Region 12 和 Region 22 中的像素信息作为单个图像发送。
配置行和列#
信息
在某些相机型号上,创建区域时只能配置行而不能配置列。在这种情况下,每个区域都覆盖整个传感器宽度,并且可以视为只有单列。
配置行和列:
- 确保相机空闲,即未在捕获图像。
- 确保 Reverse X and Reverse Y 功能已禁用。
配置行和列后,可以重新启用图像镜像。 - 配置列:
- 如果要定义单个列:
- 设置
BslMultipleROIColumnsEnable参数至false. - 设置
OffsetX参数设置为所需的列水平偏移量。该值将应用于所有区域。 - 设置
Width参数设置为所需的列宽度。该值将应用于所有区域。
- 设置
- 如果要定义多个列:
- 设置
BslMultipleROIColumnsEnable参数至true. - 设置
BslMultipleROIColumnSelector参数设置为所需的列,例如:Column1. - 设置
BslMultipleROIColumnOffset参数设置为所需的列水平偏移量,例如 100。 - 设置
BslMultipleROIColumnSize参数设置为所需的列宽度,例如 50。 - 对要配置的每一列重复上述步骤。
注意:为避免意外的边缘效应,请始终按升序配置列,即从第 1 列开始配置,然后配置第 2 列,依此类推。
- 设置
- 如果要定义单个列:
- 配置行:
- 如果要定义单个行:
- 设置
BslMultipleROIRowsEnable参数至false. - 设置
OffsetY参数设置为所需的行垂直偏移量。该值将应用于所有区域。 - 设置
Height参数设置为所需的行高度。该值将应用于所有区域。
- 设置
- 如果要定义多个行:
- 设置
BslMultipleROIRowsEnable参数至true. - 设置
BslMultipleROIRowSelector参数设置为所需的行,例如:Row1. - 设置
BslMultipleROIRowOffset参数设置为所需的行的垂直偏移量,例如 100。 - 设置
BslMultipleROIRowSize参数设置为所需的行高度,例如 50。 - 对要配置的每一行重复上述步骤。
注意:为避免意外的边缘效应,请始终按升序配置行,即从第 1 行开始配置,然后配置第 2 行,依此类推。
- 设置
- 如果要定义单个行:
- 如果需要,请重新启用 Reverse X and Reverse Y。
这将使列和行的位置自动适应镜像图像。
Multiple ROI 功能使用注意事项#
- 所有区域组合起来有一个传感器特定的最小宽度和高度,即由 Multiple ROI 功能创建的图像的最小宽度和高度。在 配置期间,相机会自动调整参数值和范围以满足最小宽度和高度。最后一列始终用于达到最小总宽度。由于
BslMultipleROIColumnSize参数的步长(increment)也会被考虑在内,因此最终的总宽度可能会大于最小值。
示例: 相机的传感器具有 530 的最小总宽度,并允许您配置最多两列。如果您将第 1 列的宽度设置为 200,相机会自动将第 2 列的最小宽度设置为 330。
示例 2: 假设您使用的是与上述示例相同的传感器。同时假设该传感器的分辨率为 1920 x 1200。现在,如果您将第 0 列的垂直偏移量设置为 900,将没有足够的空间来定义满足最小宽度要求的区域。因此,相机会自动将任何列的最大垂直偏移量设置为 670(传感器宽度 1200 减去最小总区域宽度 530)。 - 由于上述限制,Basler 强烈建议按升序配置列和行,即从第 1 列开始配置,然后配置第 2 列,依此类推。
- 在彩色相机上,如果像素格式设置为涉及去马赛克处理的格式(即 RGB 或 YCbCr 像素格式),则认为只有当区域至少具有去马赛克区域的大小(例如 3x3 像素)时,相机才能计算有意义的颜色信息。
-
如果将
BslMultipleROIColumnsEnable参数设置为true,以下参数将变为只读:OffsetX:该参数设置为第 1 列的水平偏移量。Width:该参数设置为所有区域的总宽度,即由 Multiple ROI 功能创建的图像的宽度。
-
如果将
BslMultipleROIRowsEnable参数设置为true,以下参数将变为只读:OffsetY:该参数设置为第 1 行的垂直偏移量。Height:该参数设置为所有区域的总高度,即由 Multiple ROI 功能创建的图像的高度。
-
其他影响图像尺寸的相机功能,例如,Binning 或 Pixel Beyond,是在 Multiple ROI 功能之后应用。因此,在配置行和列时,您不必考虑这些功能的影响。
- 即: 自动功能 ROI 的位置和大小会自动适应 Multiple ROI 功能的输出。例如,如果所有区域组合起来的总宽度为 500,则
AutoFunctionROIWidth参数的最大值将为 500。
详情#
| 相机型号 | 最大区域数(行 x 列) |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A640-240umSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A1280-80gmSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A1280-125umSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A1920-51gcBAS | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-51gcIP67 | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-51gcPRO | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-51gmBAS | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-51gmIP67 | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-51gmPRO | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-160ucBAS | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-160ucPRO | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-160umBAS | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-160umPRO | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-165g5cBAS | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-165g5mBAS | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-168mgc | 4 (2 x 2) |
| a2A1920-168mgm | 4 (2 x 2) |
| a2A2048-35gmSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-37gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-37gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-37gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-37gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-110umSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114mgc | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114mgm | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-114umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2048-173cmSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A2440-98g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2440-98g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-23gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-23gcIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-23gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-23gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-23gmIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-23gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-75ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-75ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-75umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-75umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-90mgc | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-90mgm | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-105g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-105g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-120cc | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-120cm | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-210cc | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-210cm | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-232g10c | 64 (8 x 8) |
| a2A2448-232g10m | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-23gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-23gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-23gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-23gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-77ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-77ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-77umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-77umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-115g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2464-115g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2560-20gmSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A2560-70umSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A2560-131cmSWIR | 64 (8 x 8) |
| a2A2590-22gcBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2590-22gcPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2590-22gmBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2590-22gmPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2590-60ucBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2590-60ucPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2590-60umBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2590-60umPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A2600-20gcBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A2600-20gcPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A2600-20gmBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A2600-20gmPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A2600-64ucBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A2600-64ucPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A2600-64umBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A2600-64umPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A2840-14gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-14gcIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-14gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-14gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-14gmIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-14gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-14gmUV | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-48ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-48ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-48umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-48umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-48umUV | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-57mgc | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-57mgm | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-67g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-67g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-67g5mUV | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-86cc | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-86cm | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-150g10c | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-150g10m | 64 (8 x 8) |
| a2A2840-150g10mUV | 64 (8 x 8) |
| a2A3536-9gcBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-9gcPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-9gmBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-9gmPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-31ucBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-31ucPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-31umBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-31umPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-37mgc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-37mgm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-42g5cBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3536-42g5mBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-13gcBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-13gcPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-13gmBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-13gmPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-45ucBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-45ucPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-45umBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A3840-45umPRO | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A4096-9gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-9gcIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-9gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-9gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-9gmIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-9gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-30ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-30ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-30umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-30umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-38mgc | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-38mgm | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-44g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-44g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-67cc | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-67cm | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-98g10c | 64 (8 x 8) |
| a2A4096-98g10m | 64 (8 x 8) |
| a2A4200-12gcBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4200-12gcPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A4200-12gmBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4200-12gmPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A4200-40ucBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4200-40ucPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A4200-40umBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4200-40umPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A4504-5gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-5gcIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-5gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-5gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-5gmIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-5gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-18ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-18ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-18umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-18umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-23mgc | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-23mgm | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-27g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-27g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-42cc | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-42cm | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-59g10c | 64 (8 x 8) |
| a2A4504-59g10m | 64 (8 x 8) |
| a2A4508-6gcBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4508-6gcPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A4508-6gmBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4508-6gmPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A4508-20ucBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4508-20ucPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A4508-20umBAS | 16 (16 x 1)a |
| a2A4508-20umPRO | 16 (16 x 1)a |
| a2A5060-4gcBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5060-4gmBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5060-15ucBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5060-15umBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5060-21g5cBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5060-21g5mBAS | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5060-35cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5060-35cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| a2A5320-7gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-7gcIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-7gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-7gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-7gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-7gmip67 | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-23ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-23ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-23umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-23umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-29mgc | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-29mgm | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-34g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-34g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-52cc | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-52cm | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-75g10c | 64 (8 x 8) |
| a2A5320-75g10m | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-4gcBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-4gcIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-4gcPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-4gmBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-4gmIP67 | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-4gmPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-15ucBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-15ucPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-15umBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-15umPRO | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-19mgc | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-19mgm | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-22g5cBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-22g5mBAS | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-35cc | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-35cm | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-49g10c | 64 (8 x 8) |
| a2A5328-49g10m | 64 (8 x 8) |
| acA640-121gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA640-300gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA640-300gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA640-750uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA640-750um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA720-290gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA720-290gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA720-520uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA720-520um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA800-200gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA800-200gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA800-510uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA800-510um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1280-60gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1280-60gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1300-60gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1300-60gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1300-60gmNIR | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1300-75gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1300-75gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1300-200uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1300-200um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1440-73gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1440-73gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1440-220uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1440-220um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1600-60gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1600-60gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-25gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-25gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-25uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-25um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-40gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-40gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-40uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-40ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-40um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-40umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-48gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-48gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-50gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-50gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-150uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-150um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-155uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-155ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-155um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA1920-155umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2000-50gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2000-50gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2000-165uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2000-165um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-25gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-25gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-25gmNIR | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-35gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-35gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-55uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-55um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-90uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-90um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-90umNIR | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-120uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2040-120um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-20gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-20gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-35uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-35ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-35um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-35umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-75uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-75ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-75um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2440-75umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-14gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-14gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-14uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-14um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-20gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-20gcMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-20gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-20gmMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-60uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA2500-60um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3088-16gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3088-16gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3088-57uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3088-57ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3088-57um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3088-57umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3800-10gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3800-10gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3800-14uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA3800-14um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4024-8gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4024-8gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4024-29uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4024-29um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-11gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-11gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-30uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-30ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-30um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-30umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-40uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-40ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-40um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4096-40umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-8gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-8gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-20uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-20ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-20um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-20umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-30uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-30ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-30um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA4112-30umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA5472-5gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA5472-5gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA5472-17uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA5472-17ucMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA5472-17um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| acA5472-17umMED | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA1936-400cc | 64 (8 x 8) |
| boA1936-400cm | 64 (8 x 8) |
| boA2448-250cc | 64 (8 x 8) |
| bo2448-250cm | 64 (8 x 8) |
| boA2832-190cc | 64 (8 x 8) |
| bo2832-190cm | 64 (8 x 8) |
| boA4096-93cc | 64 (8 x 8) |
| boA4096-93cm | 64 (8 x 8) |
| boA4096-180cc | 64 (8 x 8) |
| bo4096-180cm | 64 (8 x 8) |
| boA4112-68cc | 64 (8 x 8) |
| boA4112-68cm | 64 (8 x 8) |
| boA4500-45cc | 8 (8 x 1)a |
| boA4500-45cm | 8 (8 x 1)a |
| boA4504-100cc | 64 (8 x 8) |
| boA4504-100cm | 64 (8 x 8) |
| boA5056-95cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA5120-150cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA5120-150cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA5120-230cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA5120-230cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA5320-150cc | 64 (8 x 8) |
| boA5320-150cm | 64 (8 x 8) |
| boA5328-100cc | 64 (8 x 8) |
| boA5328-100cm | 64 (8 x 8) |
| boA6500-36cc | 8 (8 x 1)a |
| boA6500-36cm | 8 (8 x 1)a |
| boA8100-16cc | 8 (8 x 1)a |
| boA8100-16cm | 8 (8 x 1)a |
| boA9344-30cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA9344-30cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA9344-70cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA9344-70cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| boA13440-17cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA720-520uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA720-520um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1280-54uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1280-54um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1440-220uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1440-220um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1600-60uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1600-60um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1920-15um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1920-30uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1920-30um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1920-160uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA1920-160um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA2448-70uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA2448-70um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA2500-14uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA2500-14um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA3840-45uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| daA3840-45um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| dmA720-290gc | 4 (2 x 2) |
| dmA720-290gm | 4 (2 x 2) |
| dmA1440-73gc | 4 (2 x 2) |
| dmA1440-73gm | 4 (2 x 2) |
| dmA1920-51gc | 4 (2 x 2) |
| dmA1920-51gm | 4 (2 x 2) |
| dmA2048-37gc | 64 (8 x 8) |
| dmA2048-37gm | 64 (8 x 8) |
| dmA2448-23gc | 64 (8 x 8) |
| dmA2448-23gm | 64 (8 x 8) |
| dmA2840-14gc | 64 (8 x 8) |
| dmA2840-14gm | 64 (8 x 8) |
| dmA3536-9gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| dmA3536-9gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| dmA4096-9gc | 64 (8 x 8) |
| dmA4096-9gm | 64 (8 x 8) |
| puA1280-54uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| puA1280-54um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| puA1600-60uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| puA1600-60um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| puA1920-30uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| puA1920-30um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| puA2500-14uc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| puA2500-14um | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L2048-29gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L2048-58gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L2048-62cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L2048-62g5c | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L2048-172cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L2048-172g5m | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L4096-14gc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L4096-29gm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L4096-42cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L4096-42g5c | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L4096-84cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L4096-84g5m | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L8192-80cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L8192-240cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L16384-60cc | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2L16384-120cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
| r2T16416-500cm | 不支持 Multiple ROI 功能 |
-
只能定义行。
示例代码#
// ** In this example, we define two regions in horizontal direction
// that will be transmitted as a single image. **
// Enable the ability to configure multiple columns
camera.BslMultipleROIColumnsEnable.SetValue(true);
// Select column 1
camera.BslMultipleROIColumnSelector.SetValue(BslMultipleROIColumnSelector_Column1);
// The first region should have a horizontal offset of 100 and a width of 300 pixels
camera.BslMultipleROIColumnOffset.SetValue(100);
camera.BslMultipleROIColumnSize.SetValue(300);
// Select column 2
camera.BslMultipleROIColumnSelector.SetValue(BslMultipleROIColumnSelector_Column2);
// The second region should have a horizontal offset of 500 and a width of 400 pixels
camera.BslMultipleROIColumnOffset.SetValue(500);
camera.BslMultipleROIColumnSize.SetValue(400);
// We only need one row, so disable the ability to configure multiple rows
camera.BslMultipleROIRowsEnable.SetValue(false);
// Both regions should have a vertical offset of 200 and a height of 500
camera.OffsetY.SetValue(200);
camera.Height.SetValue(500);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// ** In this example, we define two regions in horizontal direction
// that will be transmitted as a single image. **
// Enable the ability to configure multiple columns
CBooleanParameter(nodemap, "BslMultipleROIColumnsEnable").SetValue(true);
// Select column 1
CEnumParameter(nodemap, "BslMultipleROIColumnSelector").SetValue("Column1");
// The first region should have a horizontal offset of 100 and a width of 300 pixels
CIntegerParameter(nodemap, "BslMultipleROIColumnOffset").SetValue(100);
CIntegerParameter(nodemap, "BslMultipleROIColumnSize").SetValue(300);
// Select column 2
CEnumParameter(nodemap, "BslMultipleROIColumnSelector").SetValue("Column2");
// The second region should have a horizontal offset of 500 and a width of 400 pixels
CIntegerParameter(nodemap, "BslMultipleROIColumnOffset").SetValue(500);
CIntegerParameter(nodemap, "BslMultipleROIColumnSize").SetValue(400);
// We only need one row, so disable the ability to configure multiple rows
CBooleanParameter(nodemap, "BslMultipleROIRowsEnable").SetValue(false);
// Both regions should have a vertical offset of 200 and a height of 500
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetY").SetValue(200);
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(500);
// ** In this example, we define two regions in horizontal direction
// that will be transmitted as a single image. **
// Enable the ability to configure multiple columns
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIColumnsEnable].SetValue(true);
// Select column 1
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIColumnSelector].SetValue(PLCamera.BslMultipleROIColumnSelector.Column1);
// The first region should have a horizontal offset of 100 and a width of 300 pixels
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIColumnOffset].SetValue(100);
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIColumnSize].SetValue(300);
// Select column 2
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIColumnSelector].SetValue(PLCamera.BslMultipleROIColumnSelector.Column2);
// The second region should have a horizontal offset of 500 and a width of 400 pixels
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIColumnOffset].SetValue(500);
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIColumnSize].SetValue(400);
// We only need one row, so disable the ability to configure multiple rows
camera.Parameters[PLCamera.BslMultipleROIRowsEnable].SetValue(false);
// Both regions should have a vertical offset of 200 and a height of 500
camera.Parameters[PLCamera.OffsetY].SetValue(200);
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(500);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* ** In this example, we define two regions in horizontal direction */
/* that will be transmitted as a single image. ** */
/* Enable the ability to configure multiple columns */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "BslMultipleROIColumnsEnable", 1);
CHECK(errRes);
/* Select column 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslMultipleROIColumnSelector", "Column1");
CHECK(errRes);
/* The first region should have a horizontal offset of 100 and a width of 300 pixels */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslMultipleROIColumnOffset", 100);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslMultipleROIColumnSize", 300);
CHECK(errRes);
/* Select column 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslMultipleROIColumnSelector", "Column2");
CHECK(errRes);
/* The second region should have a horizontal offset of 500 and a width of 400 pixels */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslMultipleROIColumnOffset", 500);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslMultipleROIColumnSize", 400);
CHECK(errRes);
/* We only need one row, so disable the ability to configure multiple rows */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "BslMultipleROIRowsEnable", 0);
CHECK(errRes);
/* Both regions should have a vertical offset of 200 and a height of 500 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetY", 200);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 500);
CHECK(errRes);
# ** In this example, we define two regions in horizontal direction
# that will be transmitted as a single image. **
# Enable the ability to configure multiple columns
camera.BslMultipleROIColumnsEnable.Value = True
# Select column 1
camera.BslMultipleROIColumnSelector.Value = "Column1"
# The first region should have a horizontal offset of 100 and a width of 300 pixels
camera.BslMultipleROIColumnOffset.Value = 100
camera.BslMultipleROIColumnSize.Value = 300
# Select column 2
camera.BslMultipleROIColumnSelector.Value = "Column2"
# The second region should have a horizontal offset of 500 and a width of 400 pixels
camera.BslMultipleROIColumnOffset.Value = 500
camera.BslMultipleROIColumnSize.Value = 400
# We only need one row, so disable the ability to configure multiple rows
camera.BslMultipleROIRowsEnable.Value = False
# Both regions should have a vertical offset of 200 and a height of 500
camera.OffsetY.Value = 200
camera.Height.Value = 500
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。