Balance White Adjustment Damping#
该功能的使用#
运作原理#
如果指定了白平衡调整阻尼系数,系统不会立即调整颜色,而是要经过一定的延迟。这种做法在一些情况下非常有用,例如,有助于避免自动功能的自动控制机制被移入或移出相机视野的物体所干扰。
指定阻尼系数#
要指定阻尼系数:
- 设置 Balance White Auto auto function to
Once或Continuous. - 调整
BalanceWhiteAdjustmentDampingAbs参数值。
您可以将参数设置为 0.0 到 0.9766 之间的范围。较高的参数值可实现更快的适应速度,即更快地调整颜色。默认情况下,该因子设为最大值。
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set balance white adjustment damping to 0.5859 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceWhiteAdjustmentDampingAbs", 0.5859);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。