Balance White Reset#
如果您的调节未达到理想效果,并且您想快速返回到原始设置,则此功能特别有用。
该功能的使用#
要重置所有白平衡调整,请执行 BalanceWhiteReset 命令。
即: BalanceRatio 所有颜色通道(红、绿、蓝)的参数值将被重置为由 Light Source Preset 功能。
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Reset all white balance adjustments */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "BalanceWhiteReset");
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。