Line Inverter#
所有高 (1) 电平信号都将转换为低 (0) 电平信号,反之亦然。
该功能的使用#
启用 Line Inverter#
信息
仅应在未使用 I/O 线路时启用线路逆变器。否则,相机可能会出现无法预料的行为。
- 设置
LineSelectorparameter to the desired I/O line. - 设置
LineInverter参数至 true to invert the electrical signal level of the I/O line selected or to false to disable inversion.
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line1");
CHECK(errRes);
/* Enable the line inverter for the I/O line selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "LineInverter", 1);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。