Sensor Readout Mode#
缩短传感器的读出时间可以提高相机的帧速率。
该功能的使用#
要配置 Sensor Readout Mode,请设置 SensorReadoutMode 参数设置为以下值:
Normal:每一行像素的 Readout Time 保持不变。Fast:与常规读出相比,每一行像素的 Readout Time 缩短。因此,整体 Sensor Readout Time 缩短,相机可以实现更高的 帧率。但这可能会导致图像 Quality 降低。
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Set the sensor readout mode to Fast */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SensorReadoutMode", "Fast");
CHECK(errRes);
/* Get the current sensor readout mode */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "SensorReadoutMode", e_str, &len);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。