调整工作范围#
要实现高帧率,您必须启用 Fast Mode 功能。当使用 Short Range operating mode 时,这样做不会导致精度损失,也不会增加时间噪声。在 Long Range 中使用 Fast Mode 则会产生相反的效果。
因此,如果您需要相机在较远距离下兼具速度和高质量,则最好使用 Short Range。
在 Short Range 下,扫描范围从距离相机 0.3 米处开始,长度为 1.5 米。但是,如果您应用中要测量的物体距离相机较远,您可以平移扫描范围的起点以匹配场景。这使您能够在较远距离下同时实现高帧率和高质量。
为此,所有要测量的物体必须位于 1.5 米的深度范围内,即扫描范围无法增加。您只能将其远离相机进行平移。
下图显示了针对不同最小扫描范围的三个有效扫描范围示例。

信息
超出指定扫描范围的物体在深度图像中会显示为干扰。这与 Non-Ambiguity 下描述的现象相同。
一个典型的应用是输送带,它输送深度达 1.5 米且距离相机超过 1.5 米的物体。在这种情况下,可以通过 WorkingRangeMin 参数平移扫描范围,使其刚好覆盖输送带上方 1.5 米的区域。
信息
通常, WorkingRangeMin 参数是只读的。只有按照以下正确的顺序执行步骤,它才会变为可写。
要平移扫描范围:
- 设置
OperatingMode参数至ShortRange. - 设置
FastMode参数至true. - 设置
WorkingRangeMin参数设置为扫描范围所需的起点。