跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

图像修补#

Image Inpainting 功能允许您填补图像中因深度数据缺失或无效而产生的空洞。

内部算法会根据相邻像素的深度来填补这些空洞。

该功能的使用#

运作原理#

在生成的图像中表现为黑色像素的数据缺失通常发生在物体边缘,因为深度信息无法明确归属到前景或背景。

通过启用 ImageInpainting 参数,系统会使用从相邻像素计算得出的深度数据来填补这些空洞。相邻像素必须具有相似的深度值,否则无法重建缺失的数据。

此功能默认处于启用状态。

信息

此功能是在固件版本 5.0 中引入的。如果您希望默认禁用该功能以模拟先前固件版本的行为,请启用 LegacyImageInpainting 参数位于 传统行为控制 类别。
有关详细信息,请参阅 传统行为控制 主题中找到有关突发图像采集的更多信息。

示例#

下图显示了无效数据,即方框边缘的黑色像素。

已禁用 Image Inpainting

下图显示了启用 ImageInpainting 参数后的结果。无效像素已被移除。

已启用 Image Inpainting

启用图像修补 (Image Inpainting)#

要启用图像修补,请将 ImageInpainting 参数至 true.