Acquisition Frame Rate (Stereo ace)#
如果要在自由运行图像采集中以恒定的帧速率操作相机,此功能很有用。
该功能的使用#
运作原理#
如果启用了 Acquisition Frame Rate 功能,相机的最大帧速率受您输入的 Acquisition Frame Rate 参数值的限制。
例如,将采集帧率设置为每秒 5 帧 (fps) 会产生以下效果:
- 如果限制帧率的其他因素允许的帧率大于 5 fps,则帧率将稳定保持在 5 fps。
- 如果限制帧率的其他因素仅允许小于 5 fps 的帧率,则 Acquisition Frame Rate 功能不会对帧率产生影响。
其他限制因素可能是相机或投影仪。如果您发现无法达到所需的帧率,请获取该值 BslFrameRateLimitingFactor 参数以确定帧率低于预期原因。
设置帧采集速率#
- 设置
AcquisitionFrameRateEnable参数至true. - 设置
AcquisitionFrameRate参数设为您希望 Camera 帧率的上限(以每秒帧数为单位)。