选择电源 (Stereo ace)#
首先,电源必须能够在 24 VDC 下提供至少 1.5 A DC 的电流。另一个需要考虑的方面是相机的脉冲电流消耗模式。
下图展示了相机在 Exposure Time 为 5 ms、帧率为 5.5 fps 下运行时的电流模式。实际电流模式取决于 Exposure Time 和帧率。

对于某些低端、低成本的交流/直流电源,实现这种电流模式可能具有挑战性。这可能会导致这些电源的运行不稳定。如果对具体型号是否适合此操作模式有任何疑问,请向您的电源供应商寻求支持。
合适的电源示例:
- Globtek GT-46600-6024-T3
- Mean Well GSM60A24
- Delta MDS-060AAS24 B
- PULS ML60.241