跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Device Information Parameters (blaze)#

Device Information Parameters 使您可以检索有关 blaze 相机的基本信息。

本主题描述了参数以及每个参数提供的信息。

该功能的使用#

标准设备信息参数#

blaze 相机提供以下 Device Information Parameters:

参数名称 显示名称 描述
DeviceFirmwareVersion 设备固件版本 相机的固件版本号。
DeviceManufacturerInfo 设备制造商信息 其他制造商特定的设备信息。
DeviceModelName 设备型号名称 相机的型号名称,例如 blaze-101。
DeviceScanType 设备扫描类型 The scan type of the camera's sensor (Areascan 或 Linescan)
DeviceSerialNumber 设备序列号 相机的序列号。
DeviceUserID 设备用户 ID 用于为相机分配用户定义的名称。
DeviceVendorName 设备供应商名称 相机的供应商名称,例如 Basler。
DeviceVersion 设备版本 相机的订单号和硬件版本。
DeviceLinkSelector 设备链路选择器 允许您选择用于数据传输的链接。该参数预设为 0。请勿更改此参数,因为只有一个链接。
DeviceLinkSpeed 设备链路速度 网络链接速度(以位/秒为单位)。
SensorWidth 传感器宽度 相机传感器的实际宽度(以像素为单位)。
SensorHeight 传感器高度 相机传感器的实际高度(以像素为单位)。
WidthMax 最大宽度 ROI 的最大宽度(以像素为单位)。
HeightMax 最大高度 ROI 的最大高度(以像素为单位)。
Width Width 设备所提供图像的宽度(以像素为单位)。
Height Height 设备所提供图像的高度(以像素为单位)。
OffsetX Offset X 从原点到感兴趣区域的水平偏移量(以像素为单位)。
OffsetY Offset Y 从原点到感兴趣区域的垂直偏移量(以像素为单位)。
WorkingRangeMin 最小工作范围 相机的最小工作范围。
WorkingRangeMax 最大工作范围 相机的最大工作范围。
PayloadSize 有效负载大小 图像数据加上传输的任何块数据的总大小(以字节为单位)。数据包报头不包括在内。此参数为只读。