功能序列(dart、pulse)#
信息
本主题中的信息不适用于 dart IMX 和 dart BCON for MIPI 相机。
在 Basler dart 和 pulse 相机上,修改像素数据的相机功能会按照指定序列处理。
如果要配置多个功能并希望避免副作用,确定配置顺序非常有用。
# | 功能 |
---|---|
1 | User Sets(从启动设置集中加载所有功能的启动值) |
2 | Pixel Format |
3 | Reverse X and Reverse Y |
4 | Binning |
5 | Image ROI |
6 / 7a | Black Level |
7 / 6a | Gain |
8b | Light Source Preset |
9b | Balance White |
10 | Gamma |
11b | Hue and Saturation |
12 | Brightness and Contrast |
13b | PGI Feature Set |
- | Defect Pixel Correction Mode Backlight Compensation (不属于任何特定序列) |
-
在 daA1280-54lm/lc、daA1280-54um/uc 和 puA1280-54um/uc 相机上,在增益设置之后将黑电平设置应用于像素数据。在其他所有 dart 和 pulse 相机上,在增益设置之前应用黑电平设置。
-
仅限彩色相机。