跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

常规信息 (GMSL Cameras)#

本主题可帮助您查找有关 Basler ace 2 GMSL 相机(GMSL = Gigabit Multimedia Serial Link)的信息。

  • Basler ace 2 GMSL 相机在相机串行器和主机解串器之间使用高速电气数据信号。链路信号通过同轴 FAKRA 电缆以极高的数据速率(GMSL2 最高可达 6 Gbit/s)进行传输。有关 GMSL 相机的更多信息(例如 Basler ace 2 GMSL 相机的主要功能),请参阅 Basler 网站上的 GMSL 部分。
  • 如果您想在系统中使用 Basler GMSL 相机,则需要以下主要组件:
    • Basler ace 2 GMSL 相机(相机名称以 mgm 或 mgc 结尾)
    • 相应数量的镜头
    • 同轴 FAKRA 电缆
    • 相机启用包:
      相机启用包为经过测试且可与 Basler ace 2 GMSL 相机良好配合支持的主机系统提供开箱即用的配置。请参见此处下载适用于您主机系统的相机启用包。
      如果您想使用 Basler 不支持的主机系统构建自己的系统,请联系 Basler 技术支持以获取帮助。
  • 有关 Basler ace 2 GMSL 相机的安装和配置步骤的信息,请参阅相机安装主题。它概述了安装和配置顺序,并链接到详细描述各个步骤的相关主题。