跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

参考设计:热管理最佳实践#

本主题提供了一个最佳热管理设计方案的参考设计,可帮助您在产品开发和部署过程中快速实施有效的散热策略。

适用于 STM-501u 和 STM-502u 的热管理参考方案#

  • 主动散热: 建议使用风扇进行主动散热。请遵守以下工作温度范围:
    • Laser diode module: <60 °C
    • IR module: <60 °C
    • RGB module: <60 °C
    • Temperatures of all chips on the motherboard: <70 °C
  • 被动散热:

    • 在侧面贴上石墨导热垫。建议使用规格为 500 W 或更高的石墨导热垫。

    使用导热垫的被动散热

    • 建议在外壳上开散热孔以增强散热。开孔最有效的方向是垂直方向(顶部和底部)。如果顶部无法开孔,请考虑在水平方向(左侧和右侧)以及底部开孔以改善气流。

    外壳上的散热孔

适用于 STM-951u 和 STM-952u 的热管理参考方案#

  • 主动散热: 建议使用风扇进行主动散热。请遵守以下工作温度范围:
    • Laser diode module: <60 °C
    • IR module: <60 °C
    • RGB module: <60 °C
    • Temperatures of all chips on the motherboard: <70 °C
  • 被动散热:

    • 在侧面贴上石墨导热垫。建议使用规格为 500 W 或更高的石墨导热垫。

    使用导热垫的被动散热

    • 建议在外壳上开散热孔以增强散热。这些孔最有效的方向是垂直方向(顶部和底部)。如果顶部无法开孔,请考虑在水平方向(左侧和右侧)以及底部开孔以改善气流。

系统设计要求#

  • 密封要求
    • 在 3D 相机和您的设备之间使用泡沫衬垫或硅胶密封件,以防止灰尘进入。
  • 镜头要求
    • 不得在 3D 相机前方添加额外的镜头或保护盖。
  • 散热要求
    • 使用导热材料将相机连接到外部金属部件,以扩大散热面积。建议配合风扇进行主动散热。
    • 相机不得受到其他热源的加热。