跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

为相机分配临时 IP 地址#

您可以使用 pylon IP Configurator 为选定相机分配一个临时 IP 地址。

将临时 IP 地址分配给相机后,相机将保留并使用该临时 IP 地址,直到您关闭相机电源后重新打开电源或为相机分配其他 IP 地址为止。

为旧款相机分配临时 IP 地址#

如果旧相机的当前 IP 地址配置与相机所连接的端口或网络适配器的 IP 地址配置不兼容,则必须使用 pylon IP Configurator。

如果需要一个临时 IP 地址,IP Configurator 将自动打开分配临时 IP 地址(强制 IP)对话框。

“分配临时 IP 地址(强制 IP)”对话框

分配临时 IP 地址(强制 IP)对话框包含 IP 地址、子网掩码和默认网关字段。它还显示有效的 IP 地址范围。根据相机所处的子网,IP 地址字段中已经输入了部分 IP 地址。子网掩码和默认网关字段也已经用有效信息填充。这有助于避免错误配置新的临时 IP 地址。

为旧款相机分配临时 IP 地址:

  1. 在分配临时 IP 地址(强制 IP)对话框中,使用有效 IP 地址范围内的值填写 IP 地址字段。
  2. 如果需要,请更改子网掩码字段中的值。
  3. 如果需要,请更改默认网关字段中的值。
  4. 单击确定。

IP Configurator 将保存您的更改。这需要几秒钟时间。在 IP Configurator 完成保存操作后,顶部窗格和下部中央区域中的信息将自动更新为新 IP 地址。

为旧款或新款相机分配临时 IP 地址#

您可能要为相机分配一个临时 IP 地址的另一种情况是,将相机从通常所连接到的计算机暂时移到另一子网中的另一台计算机上。无论您使用的是新型号还是旧型号的相机,有时都可能需要这样做。

为旧款或新款相机分配临时 IP 地址:

  1. 右键单击要更改其 IP 配置的相机,打开分配临时 IP 地址(强制 IP)对话框。
  2. 单击分配临时 IP 地址。

    “分配临时 IP 地址(强制 IP)”上下文菜单

  3. 请按照为旧款相机分配临时 IP 地址所述的步骤进行操作。