Auto Functions#
当成像条件频繁变化(例如,不可靠的光照条件)时,Auto Functions 对于保持良好的图像质量特别有用。
大多数自动功能都是手动设置参数的自动对应项。例如, Gain Auto 功能可在指定的限制范围内自动控制 Gain 参数。
可用 Auto Functions#
根据您的相机型号,可以使用以下自动功能:
运作方式#
可以同时使用各项自动功能。
如果同时使用 Exposure Auto 和 Gain Auto,则可以使用 Auto Function Profile 功能指定如何平衡增益和曝光时间的效果。
自动功能的像素数据可以来自一个或多个 Auto Function ROI。为了正常工作,必须为每个自动功能至少分配一个自动功能 ROI。