相机vTool#
下载 pylon Software Suite 以使用 Camera vTool。

分配相机#
如果您尚未定义任何特定相机属性,则 Camera vTool 会随机分配一个可用相机。在单相机设计中,这可以让您快速启动并运行。
如果要在多相机设计中将特定相机分配给 Camera vTool,请阅读以下章节。
使用 Camera vTool 对话#
Basler 建议使用 Camera vTool 对话框将相机分配给 Camera vTool。
为此:
- 在 配方管理 窗格(位于 vTool 设置 区域)中,单击 打开设置 或双击 vTool。

- 选择要分配的相机,然后单击 分配.
相机名称旁边会出现一个绿色复选标记。这表示相机现已分配给 vTool:
此外,该对话框还显示用于识别设备的属性。在极少数情况下,您可能需要编辑这些属性。要执行此操作,请使用功能窗格。
使用功能窗格#
您也可以使用功能窗格将相机分配给 Camera vTool。
只有在极少数用例中才需要执行此操作,例如,在没有将实体相机连接到计算机的情况下查看或更改相机分配。
要使用功能窗格分配特定相机:
- 在 Workbench 中选择 Camera vTool。
- 打开 Features - All 窗格。
- 如果要列出可用的相机,请单击 vTool > Device Enumeration Control > Device List Update > Execute。
- 使用 Device Selector 参数浏览可用的相机。
这允许您查看有关各个相机的某些信息,以帮助您选择所需的相机。 - 确定所需相机后,单击 Device Choose > Execute 以将该特定相机分配给 Camera vTool。
-
要进一步指定您要分配的相机必须匹配的设备属性,请使用 vTool > Device Enumeration Control 组中的 Device Property * 参数。
信息
有关设备信息属性的更多信息,请参阅 CDeviceInfo 类以及 pylon C++ API 的 Pylon/Key 名称空间的文档。这为您提供了对相机选择的细粒度控制,并确保相同的配方可以在多台计算机上使用适当的相机运行。
Basler 建议,如果将多个相机连接到一个系统,则使用 DeviceClass 和 UserDefinedName 属性。您需要先设置相机的 DeviceUserID 参数,然后才能使用 UserDefinedName 属性选择相机。
请注意,USB 相机需要复位或重启才能使用新设置的设备 DeviceUserID。
配置相机#
将相机分配给 Camera vTool 后,单击 Workbench 工具栏中的锁定资源按钮,以建立与所分配相机设备的专用连接。

现在,您可以在功能 - 全部窗格中配置相机。
在配方中保存相机设置#
保存配方时,相机设置不会自动保存,因为分配给相机 Camera vTool 的相机设备在保存配方时可能未连接,或者相机设备的设置可能已被其他程序更改。
请改用 Features - All 窗格中 vTool > Configuration Set Persistence 下的参数,在配置好参数后保存相机设备及其伴随的设置。
信息
对于初始相机设备配置,Basler 建议使用经典 pylon Viewer 特征。
要在配方中保存相机设置:
- 单击工具栏中的 锁定资源 点击 Workbench 工具栏中的按钮,与指定的相机设备建立独占连接。

- 在 Features - All 窗格中,打开 Configuration Set Persistence 类别并将 Configuration Set Selector 参数设置为 Camera 以选择相机设备的参数集。
- 单击 Configuration Set Fetch 以从相机设备中获取设置并将其存储在 Configuration Set Staged 参数中。
-
Optional: You can inspect or manually modify the parameter settings by copying the text to a text editor and back into Configuration Set Staged.
In the text editor, you will see that each line of text contains the name and the value of a parameter separated by a tab or = character. Lines starting with # are treated as comments. A configuration set must start with the following line:
# {05D8C294-F295-4dfb-9D01-096BD04049F4}信息
或者,您可以使用用户集永久存储相机设置。
-
单击 Configuration Set Commit 以应用参数并将参数存储在配方设置中。这样可以确保每次执行锁定资源操作时都会自动设置参数。
信息
如果已经分配了相机,则参数设置会立即传输到相机。如果传输失败,参数设置将不会存储在 Configuration Set Active 中。如果没有分配相机,则设置将在分配时传输到相机。如果此传输失败,则无法启动配方。
某些相机参数,如 Camera Instance 配置集中的参数,只能在相机关闭时更改。在这种情况下,存储在 Configuration Set Active 中的参数在打开相机之前分配时会传输到相机。
-
要从配方中清除参数设置,请单击 Clear Data。
使用 Event Notification 和 Chunk Data#
Camera vTool 还允许您访问相机的事件和数据块(chunk data)。您可以为事件和 Chunk Data 添加额外的输出引脚,以便将其用于控制您的应用程序。例如,相机事件(如曝光结束)可用于控制外部设备;而 Chunk Data(如 Timestamp 或 Exposure Time)可用于控制和同步应用程序中的任务。
信息
- 只能在配方(recipe)未运行时添加引脚。
- 引脚名称必须唯一。
- 允许的数据类型:Boolean、Float、Integer 和 String
访问相机事件#
- 在相机上启用所需的 事件。
- 在 Workbench 中选择 Camera vTool。
- 打开 Features - All 窗格。
- 转到 vTool > Event Output Control 组。
- 执行 Event Pin Add 命令。
- 在 Event Pin 配置 字段中,输入要添加的事件引脚的配置。使用以下语法:
<MyPinName>.Type=<MyPinType>.EventName=<CameraEvent>.ValueName=<CameraEventValue>
其中:<MyPinName>:新输出引脚的名称<MyPinType>:要访问的事件的数据类型(允许的值:Boolean、Float、Integer 和 String)<CameraEvent>:相机中要访问的事件的名称<CameraEventValue>:相机中的事件值名称,例如 EventExposureEnd - 按回车键。
新引脚将显示在 vTool 中。
配置示例#
假设您要创建一个名为 ExposureEnd、数据类型为 Integer 的输出引脚,用于输出曝光结束相机事件的信息。为此,请输入以下字符串:
ExposureEnd.Type=Integer.EventName=ExposureEnd.ValueName=EventExposureEnd
访问 Chunk Data#
- 在相机上启用 chunk mode 和所需的数据块。
- 在 Workbench 中选择 Camera vTool。
- 打开 Features - All 窗格。
- 转到 vTool > Chunk Data Output Control 组。
- 执行 Chunk Pin Add 命令。
- 在 Chunk Pin 配置 字段中,输入要添加的数据块引脚的配置。使用以下语法:
<MyPinName>.Type=<MyPinType>.ValueName=<ChunkName>
其中:<MyPinName>:新输出引脚的名称<MyPinType>:相机中要访问的数据块的值类型<ChunkName>:您要在相机中访问的数据块名称,例如 ChunkExposureTime - 按回车键。
新引脚将显示在 vTool 中。
配置示例#
假设您要创建一个名为 ExposureTimeChunk、数据类型为 Integer 的输出引脚,用于输出相机 Exposure Time 数据块中的信息。为此,请输入以下字符串:
ExposureTimeChunk.Type=Float.ValueName=ChunkExposureTime
故障排除#
找到多个匹配相机
问题:打开 Camera vTool 对话框时,相机名称旁边会出现警告标志:

原因:这是因为有多个相机与 vTool 中存储的设备属性匹配。
在上面的示例中,存储的设备 Property 为 DeviceClass = BaslerUsb 和 ModelName = acA1920-40uCMT。有三台相机符合这些 Property,因为它们全部都是 USB 相机且名称为“acA1920-40uCMT”。
未找到匹配相机
问题:打开 Camera vTool 对话框时,会显示“未找到匹配相机”的消息。

原因:这是因为没有相机与存储在 vTool 中的设备属性匹配。
在上面的示例中,存储的设备 Property 为 DeviceClass = BaslerUsb 和 ModelName = acA645-100uc。但是,未连接名为“acA645-100uc”的相机。
输出#
图像#
返回相机拍摄的图像。任何接受图像作为输入的 vTool 都可以使用此输出图像。
- 数据类型:图像
- 图像格式:根据相机配置