注意事项#
- 操作相机时请仔细遵循说明。不当处理可能会导致内部组件损坏。
- 请勿摔落相机或使相机承受机械应力。
- 请勿尝试修改相机,因为此类修改可能会导致永久性损坏或性能下降。
- 长时间使用期间,相机温度可能会上升。
- 请勿触摸镜头。镜头上的指纹可能会影响 image Quality。
- 请将产品放在儿童或动物触及不到的地方,以免发生意外。
- 如果计算机无法识别相机,请验证电缆是否满足电源和数据传输要求,然后将其重新插入 USB port 以重新连接。
- 根据国际标准 Class 1、EN IEC 60825-1:2007 Edition 2、EN IEC 60825-1:2014 Edition 3,本产品被归类为 1 类激光产品。使用本文规定之外的控制、调节或程序可能会导致有害的辐射暴露。
安全与处理说明#
- 如果观察到任何外部损坏,请避免给产品通电。
- 请勿尝试打开本产品的任何部分。内部没有用户可维修的部件。
- 请注意不可见的激光辐射。避免直接暴露在光束中。
- 为维持合规和安全标准,请勿修改或维修产品。未经授权的修改或维修可能会导致辐射超过 Class 1 安全级别。
- 仅使用与特定模块 SKU 和版本相匹配的官方发布版本更新相机固件,以确保正常功能和安全性。