跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

十字标线和网格#

定位相机时,使用十字标线和网格作为视觉辅助工具,以完美拍摄目标物体。

使用十字标线和网格#

显示/隐藏十字标线或网格:

  1. 通过点击工具栏上的单次采集或连续采集按钮来开始图像采集。
  2. 点击工具栏上的 Show Crosshair 或 Show Grid 按钮。
    或者,在图像显示区域中右键点击,然后选择 Show Crosshair 或 Show Grid。

默认情况下,十字准线位于图像中央。若要移动它,请点击十字准线中心并将其拖动到所需位置。或者,您也可以通过在通过上下文菜单打开的 Crosshair Options 对话框中提供 X 和 Y 值来设置位置。上下文菜单还提供以下用于定位十字准线的选项:

  • Center in Image: 将十字准线居中对齐到图像中央。
  • Center in View: 将十字准线居中对齐到当前可见图像部分的中央。

移动十字标线时,显示网格可帮助您找到所需的位置。

十字标线和网格

修改十字标线和网格#

您可以修改十字准线和网格的外观。为此,请在图像显示区域中右键点击,然后选择 Crosshair Options 或 Grid Options。

在 Crosshair Options 对话框中,您可以手动指定十字准线中心的坐标。

在 Grid Options 对话框中,您可以设置所需的网格大小(细、默认或粗)。