Demosaicing Mode#
这有助于优化图像 Quality。
信息
此功能适用于 Basler ace 2、boost R 和 dart R 相机。
Basler ace U/L 相机还提供 DemosaicingMode 参数,但这仅用于启用 PGI Feature Set.
该功能的使用#
为什么要使用 Demosaicing Mode#
Demosaicing(也称为去马赛克)用于从图像传感器的彩色输出中生成 RGB 信息。
Basler 彩色相机始终会执行 demosaicing,即使 Pixel Format 设置为 Bayer 格式也是如此。这是由于相机的内部图像处理所致。
您的相机提供了用于 demosaicing 的 不同方法。默认情况下,系统会根据所设置的 Pixel Format 自动确定该方法。
如果自动选择的方法无法满足您的应用需求,手动调整 demosaicing mode 会有所帮助。
例如,相机针对 Bayer Pixel Format 会自动选择 Nearest Neighbor 方法。这样做是为了确保与较旧的固件版本兼容。但是,Unilinear 方法通常能取得更好的效果。
Demosaicing Methods#
可用以下 demosaicing methods:
| Demosaicing Method | 描述 | 适用于非 Bayer Pixel Formats | 适用于 Bayer Pixel Formats |
|---|---|---|---|
| Average Green | 使用最近像素之一的信息或周围绿色像素的 arithmetic 平均值。如果 PGI 不可用,这是非 Bayer Pixel Formats 的默认方法。 | ||
| PGI | 如果可用,则使用 PGI 算法进行高级 demosaicing。 | ||
| Nearest Neighbor | 使用最近像素之一的信息。这是 Bayer Pixel Formats 的默认方法,并可提供与先前固件版本的最佳兼容性。 | ||
| Unilinear | 使用最近像素之一的信息或周围像素的 arithmetic 平均值。与 Nearest Neighbor demosaicing 相比,边缘产生的伪影更少。 |
Demosaicing Modes#
可用的 Demosaicing Mode 如下:
- Auto:根据设置的 Pixel Format 自动确定 Demosaicing Mode。
- Manual:可以手动设置 Demosaicing Mode。
配置 Demosaicing#
若要更改所使用的 Demosaicing 方法:
- 设置
BslDemosaicingModeacquisition modeManual. - 设置
BslDemosaicingMethod参数设置为所需的值 demosaicing 方法,例如Unilinear.
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable manual adjustment of the demosaicing method */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslDemosaicingMode", "Manual");
CHECK(errRes);
/* Set the demosaicing method to Unilinear */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslDemosaicingMethod", "Unilinear");
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。