跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Exposure Time (blaze)#

blaze 相机提供的 Exposure Time 功能指定在图像采集期间,图像传感器暴露于光线下的时间。

信息

  • 减少曝光时间可能会降低测量准确性,只有在图像曝光过度时才建议使用。

设置曝光时间#

要设置曝光时间:

  1. 设置 ExposureTime 参数设置为所需的以微秒为单位的 Exposure Time。

信息

根据您的相机版本, ExposureTime 参数的值范围有所不同。最大 maximum Exposure Time 始终为 1000 µs。适用 minimum Exposure Time 按版本列出如下:

  • 版本 07 及以前:250 µs
  • 版本 08 至 12:100 µs
  • 自版本 13 起:50 µs