跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

固件更新器#

pylon Viewer 的固件更新器可用于更新 Basler 相机的固件。

Firmware Updater 提供 Windows 和 Linux 版本的 pylon Viewer,既可作为 GUI 工具使用,也可作为命令行工具使用。

信息

对于 Basler boost V 和 racer 2 XL 相机,需要使用不同的 Firmware Updater 工具。您不能使用随 pylon Software Suite 一起提供的 Firmware Updater。

请联系 Basler Support 以获取适用于您的 boost V 或 racer 2 XL 相机的相应工具。

准备工作#

  • 若要使用 Firmware Updater,您需要一个更新文件(.guf 文件)。请联系 Basler Support 以获取适合您相机的更新文件。
  • 将更新文件保存在您的本地硬盘上。从远程服务器上的 .guf 文件进行更新可能会导致以下错误消息:
    The firmware update file selected is not compatible with your camera model.
  • 并非所有 Basler 相机型号都可以使用 Firmware Updater 进行更新。如果计算机未连接可更新的相机,Tools 菜单中的 Firmware Updater 选项将呈灰色显示。目前,带有 Camera Link 和 BCON 接口的相机无法更新。此外,ace Classic/U/L 相机也无法更新。
  • 您可以同时更新多台相机的固件,只要它们是同一型号即可。例如,如果您有三台 a2A1920-51gcPRO 相机,则可以同时更新它们。
  • 确保连接了所有要更新的相机,并关闭所有正在使用这些相机的应用程序。
  • 必须先停止图像采集,然后才能更新相机的固件。
注意

在更新过程中断开相机连接可能会损坏相机。

通过 GUI 工具更新固件#

更新固件:

  1. 在设备窗格中右键单击相机或单击工具 > 固件更新器,即可打开固件更新器。
    此时固件更新器将打开。当前连接到计算机的所有可更新相机已按接口和型号名称列出。如果您已在设备窗格中选择了一台相机,则该相机已被预先选择。要更改您的选择,请清除当前选中的复选框,然后选择另一台相机。
  2. 单击下一步。
  3. 选择更新文件。
    如果您选择了与相机型号不兼容的 .guf 文件,Firmware Updater 将识别出这一点并显示警告。
  4. 点击 Next。
    在 Update Summary 页面上,您将找到更新过程的详细信息,即当前固件版本和新固件版本,以及将执行的是升级、降级还是重新安装固件。
  5. 单击下一步。
    更新过程将需要一段时间。更新过程中请勿断开电源,否则可能会损坏相机。

更新完成后,将显示 Result Summary 页面。如果您在此处点击 Next,您将返回 Firmware Updater 的第 1 步,在此您可以重复更新过程,例如对不同的相机型号进行更新。

信息

如果您在更新过程中遇到问题,可能会发现 How to: Handle Boost and ace 2 Firmware Update Issues 知识库文章很有用。

通过命令行更新固件#

pylon Firmware Updater 也可作为命令行工具使用,其路径如下:

  • Windows: %programfiles%\Basler\pylon\Runtime\x64
  • Linux: /opt/pylon/bin

该工具包含各种命令以及每个命令的帮助文本,演示了该命令的用法和每个命令可用的选项。

以下是如何使用该工具的几个示例:

  • 显示 update 命令的帮助文本:
    PylonFirmwareUpdater update -h
  • 更新 daA2500 相机型号并生成详细输出:
    PylonFirmwareUpdater update -v daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf