Gamma (dart E)#
该功能的使用#
运作原理#
相机根据以下公式(以彩色相机和红色像素值 (R) 为例)将 Gamma 校正值 (γ) 应用于每个像素的亮度值:
具体的最大像素值 (Rmax) 视情况而有所不同,例如在 8 位像素格式下为 255,在 10 位像素格式下为 1023。
配置 Gamma 校正#
若要配置 Gamma 校正,请将 Gamma 参数设置为所需的值。该参数的值范围为 0 到 ≈4。- Gamma = 1:整体亮度保持 不变。- Gamma < 1:整体亮度 增加。- Gamma > 1:整体亮度 降低.
在所有情况下,黑色像素(亮度 = 0)和白色像素(亮度 = 最大值)都不会被调整。
信息
如果启用 Gamma 校正,并且像素格式设置为 12 位像素格式,则会丢失一些图像信息。像素数据输出仍将是 12 位,但是像素值将在 Gamma 校正过程中插入。
设置色彩空间#
在 daA…mci 相机模块上, BslColorSpace 参数可用。它允许您选择以下 Gamma 校正模式之一:
RGB:不应用额外的 Gamma 校正值。sRGB:图像亮度针对在 sRGB 显示器上的显示进行了优化。应用了大约 0.4 的 Gamma 校正值,Gamma参数将变为只读,并且Gamma参数值将被忽略。
示例代码#
您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。