HDR (High Dynamic Range)#
HDR 图像能够非常精确地显示图像内部的细节,这使其成为高分辨率图像处理的理想选择。
该功能的使用#
图像的动态范围是指可显示的最高亮度与最低亮度之间的比率。具有宽动态范围的图像能够极好地捕捉场景的实际对比度,从而能够看到暗部和亮部中的更多细节。
HDR 允许通过采集不同曝光的图像来捕获更宽的动态范围。有关如何在 pylon Viewer 中配置 HDR,请参阅 HDR (pylon Viewer)。
根据 您的相机型号,您可以通过四种不同的方式生成具有不同 Exposure Time 的图像来生成 HDR 图像:
HDR Beyond#
某些相机型号支持 HDR Beyond。HDR Beyond 功能允许您在相机中实时生成 HDR 图像。
该功能使用了图像优化功能 Noise Reduction(也称为“降噪”)和 Improved Sharpness。
您可以为相邻像素设置两个不同的 Exposure Time。各个像素的短曝光和长曝光在传感器上以棋盘格图案发生。不同的曝光同时结束。
要配置 HDR Beyond:
- 设置
ExposureTimeMode参数至HDRBeyond. - 设置
ExposureTimeSelector参数至Common. - 设置
ExposureTime参数设置为所需的微秒级 Exposure Time。这是两个 Exposure Time 中较长的一个。 - 设置
BslHDRBeyondRatio参数设置为 2 到 128 之间的值,例如 16。这是默认值。
先前确定的 Exposure Time 除以该值,从而得出两个 Exposure Time 中较短的一个。 - 如有必要,请设置
BslNoiseReduction参数和BslSharpnessEnhancement参数,以指定所需的 Noise Reduction 和清晰度级别。
相机组合每个像素单元内的信息以生成高动态范围图像。
Interleaved HDR#
某些相机型号支持 Interleaved HDR (iHDR)。iHDR 功能允许您为传感器的 偶数 和 奇数 像素行设置不同的 Exposure Time。例如,您可以为第 1、3、5 行等指定较长的 Exposure Time,并为第 2、4、6 行等指定缩短的 Exposure Time。不同的曝光同时开始。这会创建一个带有明暗相间线条的“条纹”图像。
以下图示直观地展示了每个传感器行的不同曝光。
信息
如果启用了 Reverse Y 功能,则图中显示的像素位置会相应更改。
要为 iHDR 设置 Exposure Time:
- 设置
ExposureTimeMode参数至Individual. - 设置
ExposureTimeSelector参数至Stage 1. - 指定阶段 1 的 Exposure Time。
为阶段 1 指定的值适用于传感器的 偶数 像素行。 - 设置
ExposureTimeSelector参数至Stage 2. - 指定第 2 阶段的 Exposure Time。
为第 2 阶段指定的值适用于传感器的 奇数 像素行。
信息
您可以在 Exposure Time 主题的 特定参数 部分找到相机型号的最小和最大 Exposure Time 值。
使用外部后处理程序将亮线和暗线合并,以生成高动态范围图像。
Quad HDR#
某些相机型号支持 Quad HDR (QHDR)。QHDR 功能允许您为像素单元内的像素设置单独的 Exposure Time。这些区域为 2×2 像素(也称为四像素),在水平方向包含两个像素,在垂直方向包含两个像素。
可以为每个像素单元中包含这四个像素中的每一个设置短曝光和长曝光。不同的曝光同时结束。
由此,您可以在每次采集图像时提取图像暗部和亮部的所有信息。
以下图解说明了每个像素单元的不同曝光:
若要为 QHDR 设置 Exposure Time:
- 设置
ExposureTimeMode参数至Individual. - 设置
ExposureTimeSelector参数至Stage 1. - 指定第 1 阶段的 Exposure Time。
-
对其他阶段重复步骤 2 和步骤 3。
各个阶段对应每个像素单元的以下像素:
Stage 1:指定的值适用于 左上 像素。Stage 2:指定的值适用于 右上 像素。Stage 3:指定的值适用于 左下 像素。Stage 4:指定的值适用于 右下 像素。
信息
您可以在 Exposure Time 主题的 特定参数 部分找到相机型号的最小和最大 Exposure Time 值。
使用外部后处理程序将每个像素单元内的信息合并,以生成高动态范围图像。
通过 Sequencer 实现 HDR#
某些相机型号支持 Sequencer 功能。通过定义不同的 Exposure Time 设置并将它们存储在 Sequencer 集(sequencer sets)中,该功能可用于采集 HDR 图像。每当相机采集图像时,Sequencer 就会前进到下一组并依次应用设置。
信息
有关配置和操作 Sequencer 的详细信息,请参阅 Sequencer 主题。请注意,Sequencer 功能的具体实现因相机接口而异。
以下步骤概述了如何为 ace 2 和 boost R 相机配置 Sequencer:
- 确保定序器处于配置模式。
- 配置要存储在 Sequencer 集中的 Exposure Time 设置。从最短的 Exposure Time 开始。
- 配置 Sequencer 集进阶。
- 保存 Sequencer 集。
- 对要使用的所有定序器集重复步骤 2 至 4。
若要在图像采集过程中持续循环执行您的组,请将SequencerSetNext最后一个已配置组的参数值设置为第一个组的编号(例如,组 0)。 - 禁用 Sequencer 配置模式。
- 启用 Sequencer 模式以操作 Sequencer。
- 可选:配置相机,使其在使用 Burst Mode 功能接收到触发信号时采集一系列图像。
使用外部后处理程序组合图像并生成 HDR 图像。
- 另请参阅 How to: HDR Imaging with Basler Cameras Using Sequencer Mode and PyPylon 知识文章,其中提供了应用示例。
- 另请参阅 OpenCV - 高动态范围 (HDR)
详情#
| 相机型号 | 可用的 HDR 模式 |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A640-240umSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1280-80gmSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1280-125umSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1920-51gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A1920-51gcIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A1920-51gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1920-51gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A1920-51gmIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A1920-51gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1920-160ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A1920-160ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1920-160umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A1920-160umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1920-165g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1920-165g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A1920-168mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A1920-168mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2048-35gmSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-37gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2048-37gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-37gmBAS | Quad HDR |
| a2A2048-37gmPRO | HDR Beyond Quad HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-110umSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-114g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-114g5mBAS | HDR Beyond Quad HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-114mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2048-114mgm | HDR Beyond Quad HDR |
| a2A2048-114ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2048-114ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-114umBAS | Quad HDR |
| a2A2048-114umPRO | HDR Beyond Quad HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2048-173cmSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2440-98g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2440-98g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-23gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-23gcIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-23gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-23gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-23gmIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-23gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-75ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-75ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-75umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-75umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-90mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-90mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2448-105g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-105g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-120cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-120cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-210cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-210cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-232g10c | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2448-232g10m | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2464-23gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2464-23gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2464-23gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2464-23gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2464-77ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2464-77ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2464-77umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2464-77umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2464-115g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2464-115g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2560-20gmSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2560-70umSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2560-131cmSWIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2590-22gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2590-22gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2590-22gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2590-22gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2590-60ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2590-60ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2590-60umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2590-60umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2600-20gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2600-20gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2600-20gmBAS | Interleaved HDR |
| a2A2600-20gmPRO | Interleaved HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2600-64ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2600-64ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2600-64umBAS | Interleaved HDR |
| a2A2600-64umPRO | Interleaved HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-14gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-14gcIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-14gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-14gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-14gmIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-14gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-14gmUV | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-48ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-48ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-48umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-48umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-48umUV | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-57mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-57mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A2840-67g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-67g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-67g5mUV | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-86cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-86cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-150g10c | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-150g10m | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A2840-150g10mUV | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3536-9gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3536-9gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3536-9gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3536-9gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3536-31ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3536-31ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3536-31umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3536-31umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3536-37mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3536-37mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3536-42g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3536-42g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3840-13gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3840-13gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3840-13gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3840-13gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3840-45ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3840-45ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A3840-45umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A3840-45umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-9gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-9gcIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-9gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-9gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-9gmIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-9gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-30ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-30ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-30umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-30umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-38mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-38mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4096-44g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-44g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-67cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-67cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-98g10c | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4096-98g10m | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4200-12gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4200-12gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4200-12gmBAS | Interleaved HDR |
| a2A4200-12gmPRO | Interleaved HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4200-40ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4200-40ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4200-40umBAS | Interleaved HDR |
| a2A4200-40umPRO | Interleaved HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-5gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4504-5gcIP67 | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-5gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-5gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4504-5gmIP67 | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-5gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-18ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4504-18ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-18umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4504-18umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-23mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4504-23mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4504-27g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-27g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-42cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-42cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-59g10c | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4504-59g10m | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4508-6gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4508-6gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4508-6gmBAS | Interleaved HDR |
| a2A4508-6gmPRO | Interleaved HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4508-20ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A4508-20ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A4508-20umBAS | Interleaved HDR |
| a2A4508-20umPRO | Interleaved HDR 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5060-4gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5060-4gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5060-15ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5060-15umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5060-21g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5060-21g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5060-35cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5060-35cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-7gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-7gcIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-7gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-7gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-7gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-7gmip67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-23ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-23ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-23umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-23umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-29mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-29mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5320-34g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-34g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-52cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-52cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5320-75g10c | BslColorSpace[^c] |
| a2A5320-75g10m | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-4gcBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-4gcIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-4gcPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-4gmBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-4gmIP67 | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-4gmPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-15ucBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-15ucPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-15umBAS | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-15umPRO | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-19mgc | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-19mgm | 不支持 HDR 功能 |
| a2A5328-22g5cBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-22g5mBAS | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-35cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-35cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-49g10c | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| a2A5328-49g10m | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA640-121gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA640-300gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA640-300gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA640-750uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA640-750um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA720-290gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA720-290gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA720-520uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA720-520um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA800-200gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA800-200gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA800-510uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA800-510um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1280-60gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1280-60gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1300-60gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1300-60gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1300-60gmNIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1300-75gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1300-75gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1300-200uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1300-200um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1440-73gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1440-73gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1440-220uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1440-220um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1600-60gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1600-60gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-25gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-25gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-25uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-25um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-40gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-40gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-40uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-40ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-40um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-40umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-48gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-48gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-50gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-50gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-150uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-150um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-155uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-155ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-155um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA1920-155umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2000-50gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2000-50gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2000-165uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2000-165um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-25gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-25gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-25gmNIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-35gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-35gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-55uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-55um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-90uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-90um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-90umNIR | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-120uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2040-120um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-20gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-20gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-35uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-35ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-35um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-35umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-75uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-75ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-75um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2440-75umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-14gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-14gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-14uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-14um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-20gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-20gcMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-20gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-20gmMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-60uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA2500-60um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3088-16gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3088-16gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3088-57uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3088-57ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3088-57um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3088-57umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3800-10gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3800-10gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3800-14uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA3800-14um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4024-8gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4024-8gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4024-29uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4024-29um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-11gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-11gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-30uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-30ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-30um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-30umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-40uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-40ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-40um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4096-40umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-8gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-8gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-20uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-20ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-20um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-20umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-30uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-30ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-30um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA4112-30umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA5472-5gc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA5472-5gm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA5472-17uc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA5472-17ucMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA5472-17um | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| acA5472-17umMED | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA1936-400cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA1936-400cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA2448-250cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| bo2448-250cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA2832-190cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| bo2832-190cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4096-93cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4096-93cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4096-180cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| bo4096-180cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4112-68cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4112-68cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4500-45cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4500-45cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4504-100cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA4504-100cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA5056-95cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA5120-150cc | 不支持 HDR 功能 |
| boA5120-150cm | 不支持 HDR 功能 |
| boA5120-230cc | 不支持 HDR 功能 |
| boA5120-230cm | 不支持 HDR 功能 |
| boA5320-150cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA5320-150cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA5328-100cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA5328-100cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA6500-36cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA6500-36cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA8100-16cc | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA8100-16cm | 通过 Sequencer 实现 HDR |
| boA9344-30cc | 不支持 HDR 功能 |
| boA9344-30cm | 不支持 HDR 功能 |
| boA9344-70cc | 不支持 HDR 功能 |
| boA9344-70cm | 不支持 HDR 功能 |
| boA13440-17cm | 不支持 HDR 功能 |
| daA720-520uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA720-520um | 不支持 HDR 功能 |
| daA1280-54uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA1280-54um | 不支持 HDR 功能 |
| daA1440-220uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA1440-220um | 不支持 HDR 功能 |
| daA1600-60uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA1600-60um | 不支持 HDR 功能 |
| daA1920-15um | 不支持 HDR 功能 |
| daA1920-30uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA1920-30um | 不支持 HDR 功能 |
| daA1920-160uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA1920-160um | 不支持 HDR 功能 |
| daA2448-70uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA2448-70um | 不支持 HDR 功能 |
| daA2500-14uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA2500-14um | 不支持 HDR 功能 |
| daA3840-45uc | 不支持 HDR 功能 |
| daA3840-45um | 不支持 HDR 功能 |
| dmA720-290gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA720-290gm | 不支持 HDR 功能 |
| dmA1440-73gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA1440-73gm | 不支持 HDR 功能 |
| dmA1920-51gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA1920-51gm | 不支持 HDR 功能 |
| dmA2048-37gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA2048-37gm | Quad HDR |
| dmA2448-23gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA2448-23gm | 不支持 HDR 功能 |
| dmA2840-14gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA2840-14gm | 不支持 HDR 功能 |
| dmA3536-9gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA3536-9gm | 不支持 HDR 功能 |
| dmA4096-9gc | 不支持 HDR 功能 |
| dmA4096-9gm | 不支持 HDR 功能 |
| puA1280-54uc | 不支持 HDR 功能 |
| puA1280-54um | 不支持 HDR 功能 |
| puA1600-60uc | 不支持 HDR 功能 |
| puA1600-60um | 不支持 HDR 功能 |
| puA1920-30uc | 不支持 HDR 功能 |
| puA1920-30um | 不支持 HDR 功能 |
| puA2500-14uc | 不支持 HDR 功能 |
| puA2500-14um | 不支持 HDR 功能 |
| r2L2048-29gc | 不支持 HDR 功能 |
| r2L2048-58gm | 不支持 HDR 功能 |
| r2L2048-62cc | 不支持 HDR 功能 |
| r2L2048-62g5c | 不支持 HDR 功能 |
| r2L2048-172cm | 不支持 HDR 功能 |
| r2L2048-172g5m | 不支持 HDR 功能 |
| r2L4096-14gc | 不支持 HDR 功能 |
| r2L4096-29gm | 不支持 HDR 功能 |
| r2L4096-42cc | 不支持 HDR 功能 |
| r2L4096-42g5c | 不支持 HDR 功能 |
| r2L4096-84cm | 不支持 HDR 功能 |
| r2L4096-84g5m | 不支持 HDR 功能 |
| r2L8192-80cc | 不支持 HDR 功能 |
| r2L8192-240cm | 不支持 HDR 功能 |
| r2L16384-60cc | 不支持 HDR 功能 |
| r2L16384-120cm | 不支持 HDR 功能 |
| r2T16416-500cm | 不支持 HDR 功能 |
示例代码#
以下示例代码适用于支持 HDR Beyond 的相机。
// Set the exposure time mode to HDR Beyond
camera.ExposureTimeMode.SetValue(ExposureTimeMode_HDRBeyond);
// Set the exposure time selector to Common
camera.ExposureTimeSelector.SetValue(ExposureTimeSelector_Common);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(1000000.0);
// Set the HDR Beyond ratio to 32
camera.BslHDRBeyondRatio.SetValue(32);
// Optional: Configure noise reduction
camera.NoiseReduction.SetValue(0.2);
// Optional: Configure improved sharpness
camera.SharpnessEnhancement.SetValue(1.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the exposure time mode to HDR Beyond
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeMode").SetValue("HDRBeyond");
// Set the exposure time selector to Common
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeSelector").SetValue("Common");
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(1000000.0);
// Set the HDR Beyond ratio to 32
CIntegerParameter(nodemap, "BslHDRBeyondRatio").SetValue(32);
// Optional: Configure noise reduction
CFloatParameter(nodemap, "NoiseReduction").SetValue(0.2);
// Optional: Configure improved sharpness
CFloatParameter(nodemap, "SharpnessEnhancement").SetValue(1.0);
// Set the exposure time mode to HDR Beyond
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeMode].SetValue(PLCamera.ExposureTimeMode.HDRBeyond);
// Set the exposure time selector to Common
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeSelector].SetValue(PLCamera.ExposureTimeSelector.Common);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].SetValue(1000000.0);
// Set the HDR Beyond ratio to 32
camera.Parameters[PLCamera.BslHDRBeyondRatio].SetValue(32);
// Optional: Configure noise reduction
camera.Parameters[PLCamera.NoiseReduction].SetValue(0.2);
// Optional: Configure improved sharpness
camera.Parameters[PLCamera.SharpnessEnhancement].SetValue(1.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the exposure time mode to HDR Beyond */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeMode", "HDRBeyond");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time selector to Common */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeSelector", "Common");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 1000000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 1000000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the HDR Beyond ratio to 32 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslHDRBeyondRatio", 32);
CHECK(errRes);
/* Optional: Configure noise reduction */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "NoiseReduction", 0.2);
CHECK(errRes);
/* Optional: Configure improved sharpness */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "SharpnessEnhancement", 1.0);
CHECK(errRes);
# Set the exposure time mode to HDR Beyond
camera.ExposureTimeMode.Value = "HDRBeyond"
# Set the exposure time selector to Common
camera.ExposureTimeSelector.Value = "Common"
# Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.Value = 1000000.0
# Set the HDR Beyond ratio to 32
camera.BslHDRBeyondRatio.Value = 32
# Optional: Configure noise reduction
camera.NoiseReduction.Value = 0.2
# Optional: Configure improved sharpness
camera.SharpnessEnhancement.Value = 1.0
以下示例代码适用于支持 interleaved HDR 或 Quad HDR 的相机。
// Set the exposure time mode to Individual
camera.ExposureTimeMode.SetValue(ExposureTimeMode_Individual);
// Select stage 1
camera.ExposureTimeSelector.SetValue(ExposureTimeSelector_Stage1);
// Set the exposure time to 1000 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(1000.0);
// Select stage 2
camera.ExposureTimeSelector.SetValue(ExposureTimeSelector_Stage2);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(1000000.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the exposure time mode to Individual
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeMode").SetValue("Individual");
// Select stage 1
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeSelector").SetValue("Stage1");
// Set the exposure time to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(1000.0);
// Select stage 2
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeSelector").SetValue("Stage2");
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(1000000.0);
// Set the exposure time mode to Individual
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeMode].SetValue(PLCamera.ExposureTimeMode.Individual);
// Select stage 1
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeSelector].SetValue(PLCamera.ExposureTimeSelector.Stage1);
// Set the exposure time to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].SetValue(1000.0);
// Select stage 2
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeSelector].SetValue(PLCamera.ExposureTimeSelector.Stage2);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].SetValue(1000000.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the exposure time mode to Individual */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeMode", "Individual");
CHECK(errRes);
/* Select stage 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeSelector", "Stage1");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Select stage 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeSelector", "Stage2");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 1000000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 1000000.0);
CHECK(errRes);
# Set the exposure time mode to Individual
camera.ExposureTimeMode.Value = "Individual"
# Select stage 1
camera.ExposureTimeSelector.Value = "Stage1"
# Set the exposure time to 1000 microseconds
camera.ExposureTime.Value = 1000.0
# Select stage 2
camera.ExposureTimeSelector.Value = "Stage2"
# Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.Value = 1000000.0
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。