pylon IP Configurator 概述#
The pylon IP Configurator is part of the Basler pylon Software Suite. The IP Configurator is available for Windows, Linux, and macOS. You can open the IP Configurator via the Tools menu or by right-clicking a GigE camera in the Devices pane.
选择网络适配器时的用户界面#

当您选择网络适配器时,以下适配器信息显示在顶部窗格下方:
- 连接和网络适配器的名称。
- IP 地址:网络适配器的 IP 地址。
- 子网掩码:网络适配器的子网掩码。
该区域还包含 Windows …属性对话框的链接,您可以在其中更改适配器配置。
To the right of the adapter information is a Refresh button. When you click it, the IP Configurator updates the displayed network adapter and camera information. This way you can make sure that all of the displayed information is current.
选择相机时的用户界面#

选择相机时,将显示以下相机信息:
顶部窗格
- 名称:相机型号的名称。
- 设备用户 ID:相机的用户定义标识符(如果已分配)。
- 序列号:相机的序列号。
- MAC 地址:相机的 MAC 地址。
- 状态:相机的连接状态。
- IP 配置:用于为相机分配当前 IP 地址的方法。
- IP 地址:相机的当前 IP 地址。
- 子网掩码:相机的子网掩码。
在顶部窗格下方
- 相机名称。
- 供应商:相机供应商的名称。
- 型号名称:相机型号的名称。
- 设备用户 ID:相机的用户定义标识符(如果已分配)。
- 序列号:相机的序列号。
- MAC 地址:相机的 MAC 地址。
- IP 配置:用于为相机分配当前 IP 地址的方法。
- IP 地址:相机的当前 IP 地址。
- 子网掩码:相机的子网掩码。
- 网关:相机使用的网关(如果适用)。
To the right of the camera information is a Refresh button. When you click it, the IP Configurator updates the displayed network adapter and camera information. This way you can make sure that all of the displayed information is current.
提示#
Hint text is displayed in the lower right area of the window. For example, if a camera is not reachable because of a problem with the IP address, the hint text tells you how to fix the problem. The following screenshot shows an example:

窗口左下方区域中的窗格包含用于更改 IP 配置和设置相机的设备用户 ID 的控件。