pylon USB Configurator 概述#
pylon USB Configurator 是 Basler pylon Software Suite 的一部分。USB Configurator 仅适用于 Windows。您可以通过右键单击 Devices 窗格中的 USB 相机,然后从 Tools 菜单中打开 USB Configurator。
主窗口#
以下是 USB Configurator 的屏幕截图,显示了用户界面的各种元素:菜单栏、工具栏和包含不同类型信息的各种窗格。
菜单#
文件菜单。使用文件菜单退出 USB Configurator。
视图菜单。在视图菜单中,您可以选择要在设备树中显示的详细程度(在上面的屏幕快照中选择的是中等水平)。您还可以在大图标(默认)和小图标之间切换,并刷新设备树。工具栏上的按钮提供了执行这些操作的另一种方法。
选项菜单。使用选项菜单指定 USB Configurator 总是显示在桌面上其他应用的上层。
帮助(?) 菜单。使用帮助(?) 菜单可以访问 Basler 产品文档、生成故障排除支持信息、提交有关 pylon 软件的一般反馈、联系 Basler 支持,并查看有关 USB Configurator 的一般信息。
工具栏按钮#
使用工具栏按钮更改要在设备树中显示的详细程度并刷新视图。
| 图标 | 功能 |
|---|---|
| 仅显示连接到您计算机的相机。 | |
| 显示一个简化的设备树,让您一眼看出哪些 USB 设备连接到了哪些 USB 控制器。例如,由于 USB 2.0 设备以浅色显示,您可以快速发现您的 USB 3.0 相机是否被错误地连接到了错误的控制器。 | |
| 显示详细的设备树。它提供了 USB 拓扑的完整概览。此视图主要适用于经验丰富的用户。 | |
| 刷新视图。 |
窗格#
“设备”窗格。“设备”窗格显示 USB 设备树。
“设备信息”窗格。“设备信息”窗格显示有关当前在“设备”窗格中选择的设备的信息。在设备信息选项卡上显示的信息少于在详细信息选项卡上的信息。