pylon Viewer 概述#
pylon Viewer 是 Basler pylon Software Suite 的一部分。它适用于 Windows、Linux 和 macOS。
主窗口#

菜单#
“文件”菜单#
使用 File 菜单可退出 pylon Viewer 并保存当前图像。您可以将图像保存为以下格式:
- Bitmap
- Tiff
- jpg
- png
- raw
- dng
“视图”菜单#
View 菜单提供以下命令:
- Zoom In: 放大图像。
- Zoom Out: 缩小图像。
- Zoom to Fit: 将图像缩放到适合图像显示区域的大小。
- Zoom 100%: 将图像恢复为原始大小。
- Full Screen: 以全屏模式显示图像。
- Tile:允许您从图像窗口的标签页布局切换为平铺视图。
- Clear Message Log: 清除 Message Log 窗格中的所有消息。
- Show/Hide Crosshair: 在图像显示区域中显示或隐藏十字标线。
- Show/Hide Grid: 在图像显示区域中显示或隐藏网格。
“相机”菜单#
Camera 菜单为您提供了操作相机、操控相机设置或添加未自动检测到的 GigE 相机的命令:
- Open Device: 打开设备,即:使其可供使用。
- Close Device: 关闭设备。
- Single Shot: 拍摄一张图像。
- Continuous Shot: 让相机连续拍摄图像。
- Stop: 停止图像拍摄或停止录制。
- Pause: 暂停录制。
- Record: 录制视频。将使用当前设置开始录制。如果要更改任何设置,请通过 Window 菜单打开 Recording Settings 窗格。
- Save Features: 将相机特征的当前设置保存在 .pfs 文件中。扩展名“.pfs”代表“pylon 特征流”。
- Load Features: 加载包含以前保存的相机特征设置的 .pfs 文件。扩展名“.pfs”代表“pylon 特征流”。
- File Access:提供对相机文件系统的访问,例如用于上传或下载 user sets。
- Copy Camera Features: 将所有相机特征的当前设置复制到剪贴板。这允许您在不同的上下文中使用它们。
- Add Remote GigE Camera: 通过输入一个 GigE 相机的 IP 地址添加该相机。如果您要添加未处于您的网络中,因此无法自动检测到的相机,这项功能非常有用。
- Automatic Image Adjustment: 执行自动图像调整。
- 静态 Defect Pixel Correction:校正缺陷像素。
- Vignetting Correction: 从图像中消除暗角伪影。
“工具”菜单#
使用工具菜单,您可以访问各种工具以及选项对话框。
工具#
- 带宽管理器
- Camera API Generator
- 固件更新器
- Color Calibrator:有关支持此功能的相机列表,请参阅 Color Calibrator 主题。
- 配置工具,取决于安装的接口:pylon USB Configurator(仅限 Windows)、pylon IP Configurator、pylon CL Configurator(仅限 Windows)
- CXP 工具:这会将您带到安装目录中的一个文件夹,其中包含用于处理 Basler 接口卡或图像采集卡的工具。
选项#
- 常规:您可以自定义 pylon Viewer 并选择使用在线还是离线版本的帮助。
- 语言:您可以更改 pylon Viewer、pylon IP Configurator 和 pylon USB Configurator 的语言。可用语言包括简体中文、英语、日语和韩语。
- 相机模拟:您可以指定 pylon Viewer 中可用的相机模拟设备数量。
- 更新: 您可以选择在有新的 pylon 版本可用时是否接收通知。
- MCP Server: pylon MCP server 是一项扩展,通过 Model Context Protocol 为 AI 智能体赋予额外功能。它提供用于配置相机的工具。在 Windows 和 Linux 上,它还提供用于创建 vTool 配方的工具。
Workbench 菜单#
Workbench 菜单允许您创建和保存用于创建图像处理设计的配方。
“窗口”菜单#
使用窗口菜单可以选择或取消选择要显示的窗格,例如设备窗格或直方图窗格。
“帮助”菜单#
您可使用帮助菜单提交有关 pylon 申请的反馈,也可联系 Basler 支持,并查看有关 pylon Viewer 的一般信息,例如版本和数据隐私信息。还可以访问 Basler 产品文档、pylon部署指南、pylonSDK 示例手册、pylonAPI 文档、C++ 数据处理程序员指南以及vTool许可信息。
工具栏按钮#
| 图标 | 功能 |
|---|---|
| 打开/关闭当前选定的设备。 | |
| 保存当前图像。 | |
| 拍摄一张图像。 | |
| 连续拍摄图像。 | |
| 停止采集图像或停止录制。 | |
| 暂停录制。 | |
| 使用当前设置开始录制。如果要更改任何设置,请通过 Window 菜单打开 Recording Settings 窗格。 | |
| 放大图像。 | |
| 缩小图像。 | |
| 将图像缩放到适合图像显示区域的大小。 | |
| 将图像恢复为原始大小。 | |
| 以全屏模式显示图像。 | |
| 允许您从图像窗口的标签页布局切换为平铺视图。 | |
| 在图像显示区域中显示/隐藏十字标线。 | |
| 在图像显示区域中显示/隐藏网格。 | |
| 打开/关闭直方图窗格。 | |
| 打开/关闭锐化指示器窗格。 | |
| 让相机自动进行在当前条件下获得良好图像所必需的所有设置。 | |
| 打开/关闭 Workbench 窗格。 |
窗格#
pylon Viewer 随附的各种面板可用于处理设备、提供有关设备和功能的信息以及通过 pylon Workbench 创建图像处理设计。pylon Viewer 默认布局中包含的窗格如下所示。有关 Workbench 相关窗格的描述,请参阅 Workbench 概述。
“设备”窗格#
Devices 窗格显示一个设备树,其中列出了连接到您计算机的所有相机,并按接口类型进行分组。显示的接口取决于您在安装 pylon Software Suite 期间选择的选项。作为一个示例,上方的屏幕截图中显示了 Basler boost、ace 2、pulse 和 ace 相机以及一个相机仿真设备。使用 Show Cameras Only 选项,您只能显示相机,而不显示接口信息。
在此窗格中,您还可以选择是否以固定时间间隔自动扫描最近连接的设备。或者,您也可以单击 Refresh 按钮来手动刷新设备树:
“功能”窗格#
功能窗格显示在设备窗格中选择的相机的功能。默认情况下,它包含两个选项卡:
- 功能 – 全部:此窗格列出了当前所选相机上的所有可用功能。在这里,您还可以选择将经常需要或用于特定任务的功能分组。有关如何执行此操作的说明,请参阅下面的对功能分组。
- 功能 – 基本:此选项卡包含部分功能,使您可以快速设置相机。
对功能分组:
- 单击编辑功能选项卡按钮。
- 在编辑功能选项卡对话框中,输入新选项卡的名称。
- 将所需的功能从功能窗格拖到编辑功能选项卡对话框中。
- 添加功能完成后,单击确定。
新功能选项卡将显示在 pylon Viewer 中。您可以像操作其他选项卡一样将其停靠或使其保持浮动。新选项卡也将添加到窗口菜单中。
您可以对所有型号的相机使用此自定义选项卡,例如,可以为 ace 2 相机创建一个选项卡,并在使用 ace 相机时使用该选项卡。由于这些相机型号的功能集不同,因此在使用 ace 型号时,不会显示 ace 2 相机上的可用功能。如果要查看这些不可用的功能,请选中显示不可用的功能复选框。
您创建的功能选项卡可以更改。您可以添加功能,删除功能或更改选项卡的名称。功能 – 全部和功能 – 基本选项卡无法编辑。
编辑功能选项卡:
- 单击编辑功能选项卡按钮。
- 在编辑功能选项卡对话框中,选择要编辑的选项卡。
- 进行所需的更改。
- 单击确定。
功能 – 全部选项卡的另一个功能是常见任务下拉列表。该功能旨在帮助您快速完成各种常见任务,例如更改分辨率或优化图像质量。选择其中一项任务后,相关功能即在功能树中突出显示。
Polling 选项允许您以固定时间间隔自动轮询相机。或者,您也可以单击 Refresh 按钮来手动刷新特征列表:
图像显示区#
相机拍摄的图像和视频显示在此处。当前打开的每个相机各有一个图像窗口选项卡。底部是状态栏,提供有关您正在拍摄的图像或正在录制的视频的信息。定位相机时,您可以显示十字准线和网格以帮助定位。
单击工具栏上的 Full Screen 按钮可以全屏模式显示图像:
要将全屏图像移动到第二个屏幕,请在图像中右键单击,然后单击 Screen #2。图像随后将移动到您的第二个屏幕。
“功能文档”窗格#
功能文档窗格显示当前在功能窗格中所选功能的信息。功能说明支持多种语言版本。在语言下拉列表中可以选择您的语言。
“功能属性”窗格#
功能属性窗格显示当前在功能窗格中选择的参数的相关信息。最初,该窗格看起来已最小化并停靠在 pylon Viewer 的右侧。
“消息日志”窗格#
消息日志窗格显示有关使用 pylon Viewer 执行的操作的信息,例如,打开和关闭相机或开始录制。消息分成不同的级别:信息、警告和关键。最初,该窗格看起来已最小化并停靠在 pylon Viewer 的右侧。
添加和删除窗格#
通过窗口菜单,可以选择显示更多窗格。默认情况下,其中一些将停靠在 pylon Viewer 右侧,其他窗格则浮动显示。
要关闭窗格,请右键单击其标题栏并单击 Close。
重新排列窗格#
要取消固定窗格:
- 单击窗格的标题栏并将其拖动到您想要的位置,或者将其保持浮动状态。
要固定窗格:
- 开始拖动窗格。
出现定位辅助。
- 使用鼠标光标指向您要放置窗格的位置。
所需窗口区域将以蓝色突出显示。 - 放置窗格。
以下动画演示了此操作。

通过这种方式,您可以完全自定义 pylon Viewer 窗口并根据需要重新排列窗格。
要关闭窗格,请在 Window 菜单中取消选中它们。