跳转到内容
暂存服务器
开发服务器

Workbench 概述#

pylon Workbench 允许您使用图形编辑器创建图像处理设计。

无需编写代码,只需从 vTools 选项中选择所需的处理步骤,按所需顺序连接它们,然后将它们保存在所谓的配方文件中。Workbench 还为您提供了在将配方添加到应用程序代码之前运行和测试配方的机会。

信息

为获得最佳性能,请检查您的计算机是否满足系统要求。

主窗口#

pylon Workbench

Workbench 菜单#

Workbench 菜单提供以下命令:

  • New Recipe: 创建空白配方。
  • New from Template: 根据模板创建新配方。
  • Open Recipe: 打开现有配方。
  • Save: 保存当前配方。
  • Save As: 以不同的名称保存当前配方。
  • vTool 用例:打开一个文件夹,您可以在其中选择特定用例的配方。这些配方可直接运行,无需摄像头。它们包含合适的示例图像和应用场景的简要描述。这些用例旨在演示如何解决您自己的视觉任务。
  • Recipe Code Generator :允许您生成示例代码,以便在您的开发环境中使用您的 vTool 配方。
  • vTool 许可:打开“欢迎”对话框的vTool 许可页面。

工具栏按钮#

图标 功能
“新建配方”图标 创建新配方。
“打开配方”图标 打开现有配方。
“保存”图标 保存当前配方。
Recipe Code Generator 图标 打开Recipe Code Generator 。
“锁定资源”图标 锁定资源。这意味着资源专门分配给一个 vTool。某些 vTools(例如 Camera vTool)需要此功能以便访问、配置和保存设置。
“解锁资源”图标 解锁资源。这将释放专门分配给 vTool 的资源。
“运行配方”图标 运行配方。
“停止配方”图标 停止配方。
“单拍”图标 拍摄一张图像。
“连拍”图标 连续拍摄图像。
“打开引脚数据视图”图标 打开引脚数据视图以查看配方的结果。

窗格#

打开和关闭Workbench 及其窗格,在“窗口”菜单中选择/取消选择所需选项。此外,您还可以使用Workbench按钮打开和关闭Workbench窗格。 pylon Viewer工具栏:

“pylon Workbench”图标

Workbench 窗格#

您可以在 Workbench 窗格中创建图像处理设计,即所谓的配方。您还可以在该窗格中运行配方进行测试,并在引脚数据视图中查看结果。有关如何创建和测试配方的信息,请阅读使用配方主题。

Workbench 还包含一个称为迷你地图的小功能。如果您的配方包含大量 vTools,可能并非所有都可见,取决于该窗格的大小。在这种情况下,您可以查看迷你地图,此地图显示可见区域外部的任何 vTools。

vTools 窗格#

vTools窗格pylon Viewer 显示当前 Pylon 版本中包含的所有虚拟工具 (vTools)。您没有许可证的虚拟工具会以灰色显示。该面板还提供搜索栏,方便您查找特定的虚拟工具,并允许您定义自己常用的虚拟工具。

vTools 根据使用场景进行分组。 “支持者”组包含可用于多种不同使用场景的 vTools。

如果要将 vTool 添加到您的配方中,您可以用鼠标指向它,然后单击它旁边的 + 图标。或者,右键单击配方并选择所需的 vTool。

vTools 窗格

“vTool 文档”窗格#

vTool Documentation 窗格显示了有关当前在 Workbench 窗格中选择的 vTool 的信息。它简要概述了 vTool 的功能及其输入和输出引脚。

“配方管理”窗格#

Recipe Management 窗格允许您查看 vTool 信息,监控配方执行,并对配方进行调整以提高性能。

工具栏包含以下选项卡和区域:

  • 属性 选项卡
    • 预览引脚数据区域
      显示当前选定的 vTool 的输入和输出数据的预览。 Workbench 运行食谱时。
    • vTool 信息区域
      显示有关当前在 Workbench 中选择的 vTool 的信息,例如,它的标识符和类型。
    • vTool 设置区域
      允许您打开当前在 Workbench 中选择的 vTool 的设置对话框,您可以在其中配置 vTool。
  • 统计选项卡
    允许您收集有关您的配方及其所含 vTools 的统计数据。
  • 优化选项卡
    允许您优化线程处理。

有关更多信息,请参阅配方管理。

引脚数据视图#

引脚数据视图会在您运行它们时显示配方的结果。您最多可以同时打开 16 个视图,并选择在每个视图中显示哪些引脚数据。

配置 vTools 时,引脚数据视图也很有用。当您在样本图像上测试设置时,请检查引脚数据视图中的数据,以验证结果是否符合预期。

如果同一个图钉有多个结果,则会提供链接,允许您在图像中显示与该结果相关的区域。

以下屏幕截图显示了一个引脚数据视图,其中突出显示了结果部分。

引脚数据视图

要在引脚数据视图中显示配方结果:

  1. 要打开引脚数据视图,请单击 引脚数据视图 按钮,此按钮位于 Workbench 工具栏中:
    “引脚数据视图”图标
    引脚数据视图会在 Workbench 上方打开。
  2. 在引脚数据视图中,展开 vTool Pins 下拉列表。
  3. 在列表中,选择要显示其数据的引脚。
  4. 再次单击 vTool Pins 以折叠列表。
  5. 要启动配方,请单击 运行 按钮,此按钮位于 Workbench 工具栏中:
    “运行配方”图标
    结果显示在引脚数据视图中。

更多信息#