跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

录制#

pylon Viewer 的录制功能允许您录制视频片段或静止图像序列。

除常规用途外,静态图像序列还可用于创建数据集,以便在 pylon AI projects 中使用。

Windows 版 pylon Viewer 中包含录制功能(仅限 AVI 输出格式)。要添加 MP4 输出格式并在 Linux 下启用录制,请安装 pylon MPEG-4 补充软件包(适用于 Windows 和 Linux)。

信息

pylon 的 Recording 功能在开发时将易用性作为核心重点。因此,其性能可能并不适合所有应用。为获得最佳效果,Basler 建议您提前与 Basler 销售和支持团队讨论您的应用需求,以确定最合适的硬件和软件解决方案。
特别是帧率存在一定的限制。为了提高整体稳定性和性能,系统中实现了一种图像限速机制,仅允许以 250 fps 的帧率进行录制。

在 ace 2 Pro 相机型号上使用 Recording 功能时,必须禁用 Compression Beyond 功能。如果在启用 Compression Beyond 功能的情况下启动录制,pylon 会首先禁用相机上的 Compression Beyond,然后才开始录制。

运作原理#

如果 Recording 功能可用,您可以单击 pylon Viewer 工具栏中的 Record 按钮来开始录制:

“录制”图标

录制的视频片段或静止图像显示在所选相机的图像窗口中。您可以使用计算机上安装的任何标准媒体播放器(例如 Windows Media Player)播放生成的视频。

录制文件的保存遵循以下命名约定:

<Cameraname>_<SerialNumber>_<YYYY:MM:DD>_<hh:mm:ss:zzz>.<File Extension>

录制设置#

要打开录制设置窗格,请单击窗口 > 录制设置。

录制页面

您可以看到以下选项:

  • 视频:选择此选项以录制视频片段。

    • 输出格式:选择所需输出格式。有关输出格式的更多信息,请参见下面的注释。

    信息

    输出格式

    录制功能支持 AVI 和 MP4 格式。哪种格式最适合要取决于您的需要。

    AVI 最适合录制高质量无损视频,因为它允许您录制无压缩视频。缺点是文件大小限制为 2 GB。达到该阈值后,录制将停止并显示错误消息。

    录制 MP4 视频时没有文件大小限制。但是,MP4 格式始终将数据压缩到一定程度,这会导致细节丢失。如果将质量选项设置为 80% 或更高,则使用分辨率为 20 MP 或更高的相机录制视频文件可能会失败。要解决此问题,请将质量设置为较低的值。

    • 设置固定播放速度:确定以什么速度(以每秒帧数为单位,即 fps)播放录制的视频片段。如果未选择此选项,视频片段将实时播放,即按照与录制时相同的速度播放。

    信息

    最小播放速度为每秒 1 帧。也就是说,如果您以每分钟 1 帧的速度录制视频,则仍将以每秒 1 帧的速度回放。

    • 使用压缩:(仅在选择 AVI 输出格式时可用)。如果选择此选项并单击 ... 按钮,则会打开 Windows 压缩选项对话框,您可以在其中选择所需的编解码器。
    • 质量:(仅在选择 MP4 输出格式时可用)。此选项允许您通过设置所需的质量级别来调整压缩率。高质量设置意味着低压缩率,反之亦然。
  • 静止图像序列:选择此选项可以录制一系列静止图像。

    • 输出格式: 确定生成图像的文件格式。您可以从以下格式中进行选择:
      • Bitmap
      • Tiff
      • Png
      • Jpeg
      • 原始
  • 录制缓冲区大小:确定在录制期间,缓冲区中可以存储多少图像。如果无法足够快地从相机中读取图像,则图像缓冲区就像是用于存储图像的高速缓存。您可以指定要在缓冲区中存储的图像数量。在录制过程中,图像显示区域中的状态栏会向您显示缓冲区的使用量(百分比)。

  • 帧录制间隔:您可以选择录制帧的速率。您可以在时间间隔或帧之间进行选择。

    信息

    如果您希望仅在发生硬件触发时录制帧,请将Record a frame every设置为1 Frame(s)。通过此配置,应用程序会为接收到的每个触发信号向硬盘写入正好一张图像。

  • 停止录制倒计时:选择此选项可以在经过一定时间或录制了一定数量的帧后停止录制。

  • 输出文件夹:确定将结果视频片段和图像存储在何处。使用 … 按钮导航到您的首选位置。

pylon MPEG-4 补充软件包#

pylon MPEG-4 补充软件包提供 Windows 和 Linux 版本。它通过以下方式增强了录制功能:

  • 在 Linux 下,它会启用录制功能。仅 MP4 输出格式可用。
  • 在 Windows 下,该软件包添加了 MP4 输出格式。

您可以从 Basler 网站下载该软件包。

录制期间的图像显示区域#

当您录制视频或静态图像序列时,图像窗口的状态栏中会出现一个红色的录制图标。您可以通过点击工具栏上的Record按钮、按下F10按钮,或者点击菜单栏中的Camera并选择Pause来暂停录制。此时,录制图标将更改为暂停图标。要重新开始录制,请再次点击Pause按钮。

“暂停”图标

图像窗口底部的状态栏显示了相机的状态。它还显示已录制和丢失的帧数以及图像缓冲区的使用情况。当图像缓冲区达到最大容量时,系统将丢弃帧。要解决这种情况,请根据需要增加缓冲区大小。