保存深度和图像数据#
如果您想在其他工具中查看数据(例如在点云处理工具中查看点云数据),或者想与他人共享图像(例如将深度图保存为 .png 文件),这可能会非常有用。您可以保存单张图像或图像序列。
深度图(颜色和灰度值版本)和强度图像可以保存为 .png 和 .tiff 文件。点云(颜色和强度版本)可以作为 .pcd 和 .ply 文件保存。
Save Depth and Image Data 命令的一个额外优势是,它在保存点云时可以自动将其绕 x 轴旋转 180°。这是因为许多常用的点云处理工具(例如 MeshLab 和 CloudCompare)使用的是右手坐标系,但它们的 y 轴朝上(而 blaze 相机的 y 轴朝下)。
由于 y 轴方向上的这种差异,这些工具显示的由 blaze 相机生成的点云会前后颠倒且上下翻转。为了让点云与这些工具兼容,需要将其绕 x 轴旋转 180°。您可以通过在 Save Data 对话框中选中 Invert z-axis 复选框(默认已启用)来实现这一点。这样,在将点云保存到文件时,旋转将自动完成。
要以不同的格式保存图像数据:
- 在文件菜单中,单击保存深度和图像数据。
- 在 Save Data 对话框中,选择您要保存的 Image Components。
- (可选)选中反转 z 轴复选框。
- (可选)如果您想创建距离图而不是深度图,请选中 Radial Distances 复选框。
- (可选)如果要将当前相机设置保存在 .pfs 文件中,请选中当前设备设置复选框。
- 为图像的文件名指定一个命名基准。
- 指定要保存图像的文件夹。
- (可选)如果要对图像连续编号,请选中附加序列号。
- 单击 Save 保存单张图像,或单击 Save Sequence 保存图像序列。