Temperature State (Stereo ace)#
当温度过高时,需要立即冷却。
使用 Device Temperature 功能可确定相机的当前温度。
该功能的使用#
运作原理#
有关内部温度的信息通过以下参数提供:
- The
DeviceTemperatureparameter value shows the current temperature at the core board of the camera. For more information, see the Device Temperature topic. - 即:
BslTemperatureStatus参数值告诉您相机的当前内部温度状态:OK:设备温度在正常工作温度范围内。Critical:设备温度接近或达到允许的最高温度。提供冷却。Error:设备温度高于允许的最高温度。立即提供冷却。
The following additional parameters are available:
BslTemperatureStatusErrorCount参数指示 temperature state 更改为 Error 的频率。BslTemperatureMax参数指示相机在操作过程中达到的最高温度。
当 TemperatureState 参数值为 Critical 或 Error 时,相机会提供一套机制来提醒用户并帮助保护相机。
这些机制会在不同的 device temperature 下生效,具体取决于警报级别以及相机是在升温还是在冷却。
信息
正常相机操作要求温度始终处于 Ok 状态且外壳温度保持在允许的范围内。为确保这一点,请遵循相机主题的“环境要求”部分中列出的准则。您可以在“型号”部分中找到您的相机主题。
在高温下,相机可能会损坏,相机的寿命会缩短,并且图像质量可能会下降。频繁的高温事故也会缩短使用寿命。
加热路径#
临界温度阈值#
When the device temperature reaches the critical temperature threshold (76 °C (168.8 °F)), the camera is close to becoming too hot.
In this situation, the BslTemperatureStatus parameter value changes to Critical.
信息
仅在 device temperature 降至临界温度阈值以下至少 4°C 之后,才能发送另一个临界温度事件。
超温阈值#
When the device temperature reaches the over temperature threshold (81 °C (177.8 °F)), the camera is too hot. The camera must be cooled immediately. Otherwise, the camera may get irreversibly damaged.
在这种情况下,将发生以下情况:
- The
BslTemperatureStatusparameter value changes toError. - 相机的电流消耗会降低。
- Image acquisition stops and can't be started until the device has cooled down.
- The camera reports an over temperature error code.
- The
BslTemperatureStatusErrorCountparameter increases by 1.
信息
仅在 device temperature 降至超温阈值以下至少 4°C 之后,才能发送另一个超温事件。
冷却路径#
超温阈值#
When the device temperature falls below the over temperature threshold (81 °C (177.8 °F)), the following happens:
- The
BslTemperatureStatusparameter value changes fromErrortoCritical.
当设备温度下降到低于超温阈值 4°C 时,将发生以下情况:
- Image acquisition can be started again.
临界温度阈值#
When the device temperature falls below the critical temperature threshold (76 °C (168.8 °F)), the following happens:
- The
BslTemperatureStatusparameter value changes toOk.
相机的温度状态和内部温度正常,因此相机可以正常工作。
确定温度状态#
- Get the
BslTemperatureStatusparameter value. - 如果参数值为
Critical或Error,则必须冷却相机,直到参数值为Ok为止。
To make full use of the Temperature State feature, use the Device Temperature feature to determine the exact core board temperature.