ToF 相机技术# 基于飞行时间 (ToF) 原理,Basler blaze 和 Smart blaze相机可以通过集成光源发射光脉冲并测量光脉冲返回相机传感器所需的时间来测量距离。 简单地说,反射光 pulse 到达传感器所需的时间越长,到物体的距离越大,反之亦然。 有多个因素会影响所得测量的质量。一些是 ToF (Time-of-Flight) 技术所固有的,而另一些是相机设计所固有的。 以下主题将为您提供便于更好地了解技术本身并判断相机测量精度的信息。 技术固有因素# 环境光 散射光 温度 多重反射(多路径) 目标物体的反射率 无模糊 相机固有因素# blaze-101 的坐标系 blaze-102 的坐标系 blaze-112 的坐标系 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈!请使用以下内容帮助我们改进此页面