为相机分配 IP 地址#
即使关闭相机电源然后再打开,这些更改也将保持不变ace。
IP 配置选项#

此处有以下选项:
-
静态 IP:静态 IP 表示您为相机分配了一个 IP 地址,即使相机关闭电源然后再打开,该 IP 地址也会保持不变ace。您可能还必须指定子网掩码和网关。确保相机与适配器位于同一子网中,并且相机具有唯一的 IP 地址。
信息
pylon Linux 版:如果您为与网络适配器不在同一子网中的相机分配了静态 IP 地址,则相机可能无法访问。这是由于较新的 Linux 操作系统中的安全性限制所致。为避免这种情况,请在相机的网络接口ace上将 rp_filter(反向路径滤波器)设置为 2(“松散模式”)。
要永久启用松散模式反向路径过滤,请编辑 /etc/sysctl.conf。
- 若要对 所有 网络接口执行此操作,请将以下条目添加到 /etc/sysctl.conf 中:
net.ipv4.conf.all.rp_filter=2 - 若要对 特定 网络接口执行此操作,请将以下条目添加到 /etc/sysctl.conf 中:
net.ipv4.conf.[interface].rp_filter=2
示例:net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=2
- 若要对 所有 网络接口执行此操作,请将以下条目添加到 /etc/sysctl.conf 中:
-
DHCP:DHCP 表示为相机分配 IP 地址的 DHCP 服务器。
- 自动 IP (LLA):自动 IP(链路本地地址)表示相机使用自动 IP 地址分配功能,并且自行分配 IP 地址。
当您将相机配置为使用临时 IP 地址或静态 IP 地址时,请注意以下几点:
- 为了保证相机正常通信,它必须与所连接的适配器位于同一子网中。
- 相机必须在网络内具有唯一 IP 地址。
- 静态 IP 地址的建议范围是从 172.16.0.1 至 172.32.255.254 以及 192.168.0.1 至 192.168.255.254。这些地址范围已根据 IP 标准保留以供专用。
- 如果您的计算机具有多个网络适配器,则每个适配器必须位于不同的子网中。
有关不同 IP 配置选项的详细信息,请参阅“网络配置”主题。
通过 DHCP 服务器分配 IP 地址#
您可以更改将 IP 地址分配给 DHCP 的方法。这意味着 DHCP 服务器将 IP 地址分配给相机。
要将相机的 IP 配置更改为 DHCP 地址分配:
- 在 IP Configurator 的顶部窗格中,选择要更改其 IP 配置的相机。
-
在 IP Configurator 左下方的窗格中,选择 DHCP。

-
单击保存按钮。
- 如果您使用的是较新的相机,IP Configurator 将保存您的更改。这需要几秒钟时间。在 IP Configurator 完成保存操作后,顶部窗格和下部中央区域中的信息将自动更新。
- 如果您使用的是较旧型号的相机,并且在步骤 2 中进行的设置与相机所连接的端口或网络适配器的 IP 地址配置不相容,则会打开分配临时 IP 地址(强制 IP)对话框。要完成此对话框,请转到为旧款相机分配临时 IP 地址,然后执行以下步骤。完成该过程后,将应用您在此处进行的设置。
如果没有 DHCP 服务器,或者存在阻止 DHCP 服务器为相机分配 IP 地址的问题,则将改用自动 IP 地址分配作为备用方案。切换到自动 IP 地址分配后,相机将继续尝试从 DHCP 服务器获取 IP 地址。如果随后可以获取到 DHCP 分配的地址,相机将自动切换到该地址。
通过自动 IP (LLA) 分配 IP 地址#
您可以更改将 IP 地址分配给自动 IP(链路本地地址)的方法。这意味着相机使用自动 IP 地址分配功能,并且自行分配 IP 地址。
要将相机的 IP 配置更改为自动 IP (LLA):
- 在 IP Configurator 的顶部窗格中,选择要更改其 IP 配置的相机。
-
在 IP Configurator 左下方的窗格中,选择 Auto IP (LLA)。

-
单击保存按钮。
- 如果您使用的是较新的相机,IP Configurator 将保存您的更改。这需要几秒钟时间。在 IP Configurator 完成保存操作后,顶部窗格和下部中央区域中的信息将自动更新。
- 如果您使用的是较旧型号的相机,并且在步骤 2 中进行的设置与相机所连接的端口或网络适配器的 IP 地址配置不相容,则会打开分配临时 IP 地址(强制 IP)对话框。要完成此对话框,请转到为旧款相机分配临时 IP 地址,然后执行以下步骤。完成该过程后,将应用您在此处进行的设置。