硬件安装(CoaXPress 相机)#
根据您的相机型号,您最多可以建立四个 CoaXPress 连接。
一般注意事项#
要操作您的 Basler CoaXPress 相机,您需要安装以下软件和硬件组件:
- Basler pylon Software Suite。
有关所需 pylon 版本的详细信息,请参阅关于您的相机模型的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。 - 采集卡。
- 合适的配件。
下表列出了 Basler 产品组合中合适的采集卡或接口卡以及配件。
信息
- 要了解可用配件的完整范围,请同时访问 Basler 网站查看镜头、光源和配件。数据线和 I/O 电缆提供各种长度可选。CoaXPress 数据线亦提供拖链版本。
- 您也可以使用其他制造商的采集卡。在此情况下,请遵循相应制造商的文档以确保正确安装。采集卡必须完全符合 CoaXPress 标准。Basler 建议使用最大流数据包大小 ≥ 1 KByte 的设备。
- 对于 boost R 相机,Basler 还提供 Basler CXP-12 Evaluation Kit boost。此产品套装旨在帮助您更轻松地为您的 boost 相机模型选择正确的组件。
安装相机#
准备工作#
在开始硬件安装之前,请确保以下各项可用:
- Basler CoaXPress 相机。
- 配有采集卡或合适接口卡的计算机。
- 如果您想通过接口卡或采集卡为相机供电(通过 CoaXPress 供电 (PoCXP)),请确保接口卡或采集卡已连接到计算机的电源。(此信息不适用于 racer 2 XL 相机。)
- 如果不使用 PoCXP,则需要外部电源。请确保电源符合相机型号主题中列出的要求。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
- 如果需要,请准备合适的镜头。
如果您在确定适合您应用的最佳镜头时需要帮助,请联系Basler 技术支持。 - 如果需要,请准备合适的安装座。
- 根据您的相机型号,最多需要四根带适当连接器的 CoaXPress 数据线或一根光纤电缆。
- 视情况而定,需要一根电源线或一根带适当连接器的电源和 I/O 电缆。
- 冷却元件(适用时),例如散热板。
通用安装步骤#
信息
- 确保已断开相机与任何电源的连接,并且已关闭主机并从电源插座中拔出了插头。
- 请确保在接下来的安装步骤中将相机始终朝下放置,以防止灰尘进入传感器。
- 取下相机正面的保护密封圈或保护盖。
- 如果需要,将安装座安装到相机上。
确保安装座安装方向正确,且镜头接口朝外。 - 如果需要,将合适的镜头安装到相机上。
请注意,插入镜头的深度不得超过最大允许镜头侵入深度主题中的指定值。 - 提供足够的散热。
ace 2 V 和 racer 2 S 相机#
要安装相机:
- 请按照通用安装步骤操作。
-
将相机连接到计算机并接通电源。
如果您使用 CoaXPress 供电 (PoCXP)
- 使用 CoaXPress 数据线将相机的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器连接到接口卡或采集卡的 Micro-BNC 端口。
如果您使用外部电源
-
开启主计算机的电源并等待计算机启动。
相机的状态 LED 指示不同的运行状态和连接状态,每个 LED 指示正好一个 CXP 连接的状态。
有关不同 LED 状态和相应颜色的信息,请参阅相机型号主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
-
继续阅读后续步骤。
boost R 相机#
要安装相机:
- 请按照通用安装步骤操作。
-
将相机连接到计算机并接通电源。
如果您使用 CoaXPress 供电 (PoCXP)
- 使用 CoaXPress 数据线将相机的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器连接到接口卡或采集卡的 Micro-BNC 端口。注意:如果您只使用一根 CoaXPress 数据线,请务必将其连接到相机的标记连接器(Master)。
如果您使用外部电源
-
开启主计算机的电源并等待计算机启动。
相机的状态 LED 指示不同的运行状态和连接状态,每个 LED 指示正好一个 CXP 连接的状态。
有关不同 LED 状态和相应颜色的信息,请参阅相机型号主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
-
继续阅读后续步骤。
boost V 相机#
要安装相机:
- 请按照通用安装步骤操作。
-
将相机连接到计算机并接通电源。
如果您使用 CoaXPress 供电 (PoCXP)
- 使用 CoaXPress 数据线将相机的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器连接到接口卡或采集卡的 Micro-BNC 端口。
标记为“1”的连接器必须最后连接。
如果您使用外部电源
- 如上所述,将 CoaXPress 数据线连接至相机以及接口卡或图像采集卡。ace
-
将电源线连接到相机的外部电源连接器(Hirose micro HR10A-7R-4S)。
注意:如果您自己制作电缆,请遵守相机型号主题中详细说明的引脚分配。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。信息
为确保通过 AUX 电源稳定供电,请关闭采集卡或接口卡所有已连接通道的 PoCXP。为此,请在 pylon Viewer 中打开采集卡或接口卡,导航至Transport Layer Control,并对每个选定的 CXP 连接执行 PoCxp Off 命令。
-
将电源线的一端连接到电源。
您可以使用 Basler Original Equipment 系列的电源。 - 将电源插头插入电源插座。
- 使用 CoaXPress 数据线将相机的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器连接到接口卡或采集卡的 Micro-BNC 端口。
-
开启主计算机的电源并等待计算机启动。
相机的状态 LED 指示不同的运行状态和连接状态,每个 LED 指示正好一个 CXP 连接的状态。
有关不同 LED 状态和相应颜色的信息,请参阅相机型号主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
-
继续阅读后续步骤。
racer 2 L 相机#
要安装相机:
- 请按照通用安装步骤操作。
-
将相机连接到计算机并接通电源。
如果您使用 CoaXPress 供电 (PoCXP)
- 使用 CoaXPress 数据线将相机的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器连接到接口卡或采集卡的 Micro-BNC 端口。
注意:如果您仅使用一根 CoaXPress 数据线,请确保将电缆连接到相机的主连接器。
如果您使用外部电源
- 使用 CoaXPress 数据线将相机的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器连接到接口卡或采集卡的 Micro-BNC 端口。
-
开启主计算机的电源并等待计算机启动。
相机的状态 LED 指示不同的运行状态和连接状态,每个 LED 指示正好一个 CXP 连接的状态。
有关不同 LED 状态和相应颜色的信息,请参阅相机型号主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
-
继续阅读后续步骤。
racer 2 XL 相机#
要安装相机:
- 请按照通用安装步骤操作。
-
将光纤电缆插入 QSFP28 收发器模块。
警告 — 激光安全说明
为避免受伤,请始终遵循以下安全说明:
光纤连接会发射红外范围内的激光辐射。激光辐射是不可见的,如果眼睛直接暴露在其中,可能会造成视力损伤。切勿直视开放的光纤端部或活动的的光口。在进行任何安装、维护或清洁之前,请断开连接或安全关闭系统。处理光纤碎屑时请务必小心。
-
将相机连接到计算机并接通电源。
- 使用带有已安装的 QSFP28 收发器模块的光纤电缆,将相机的 QSFP28 端口连接到采集卡的 QSFP28 端口。
- 将电源 I/O 电缆连接到相机的 12 针 Hirose 微型插座。
注意:如果您自己制作电缆,请遵守相机型号主题中详细说明的引脚分配。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。 - 将电源 I/O 电缆的开口端连接到电源。
您可以使用 Basler Original Equipment 系列的 power supply 24 V/60 W, DC Jack 5.5/2.1 mm。 - 将电源插头插入电源插座。
-
开启主计算机的电源并等待计算机启动。
相机的状态 LED 指示不同的运行状态和连接状态,每个 LED 指示正好一个 CXP 连接的状态。
有关不同 LED 状态和相应颜色的信息,请参阅相机型号主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
-
继续阅读后续步骤。
后续步骤#
-
racer 2 S/L 相机:有关将相机与 Basler 采集卡或接口卡及软件一起安装的信息,请参阅配置 CXP 线阵相机和采集卡部分。
-
racer 2 XL 相机:有关将相机与 imaFlex 2 Dual 100 采集卡和 Framegrabber SDK 一起安装的信息,请参阅配置 CoaXPress-over-Fiber 系统部分。
-
其他相机:使用 pylon Viewer 检查您的相机是否已被检测到、采集图像、显示图像并调整参数设置以提高图像 Quality。