Array Element Selector vTool#
Element 输出引脚的数据类型将与 Array 输入引脚输入的数据类型相同。
下载 pylon Software Suite 以使用 Array Element Selector vTool。

运作原理#
提供三种选择模式:
- First Element:选择索引号为 0 的元素。
- Last Element:选择具有最高索引号的元素。
- Index:选择具有指定索引号的元素。允许的范围为 [0,n-1]。
您可以使用 Index 参数指定数组中的所需位置,或者将输出无符号 Integer 类型数据的另一个 vTool 的输出引脚连接到 Array Element Selector 的 Index 引脚。如果您连接了 Index 引脚,选择模式将自动设置为 Index。要再次更改选择模式,请移除该连接。
请注意,如果您输入的数组不包含您指定的索引号,则不会选择并输出任何元素。
配置 vTool#
要配置 Array Element Selector vTool,请在 Workbench 中双击它。随即会打开一个对话框,显示所有可用设置。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的设置。
输入#
Array#
接受包含任何简单数据类型的数组。
- 数据类型:Array
索引#
接受来自其他 vTool 的无符号整数值。
- 数据类型:整数
输出#
Element#
返回根据指定模式所选数组元素的值。
- 数据类型:与 Array 输入引脚输入的数据类型相同。