Classification vTool#
Classification vTool 可以对通过 Image 输入引脚接收到的图像中的对象进行分类。它通过 Classes 和 Scores 输出引脚输出结果。
如果您在分类前使用 ROI Creator vTool 指定感兴趣区域,Classification vTool 将通过其 Roi 输入引脚接收 ROI 数据。在这种情况下,分类仅在感兴趣区域内进行。这还有一个好处,就是能加快处理速度。
如需购买 Classification vTool 的许可证,请访问 Basler 网站。

运作原理#
假设您想要对图像进行分类,以确定其中包含的是哈士奇还是火烈鸟。
这是显示火烈鸟的输入图像:

您可以通过加载经过训练可将图像分类为各种类别(包括 Husky 和 Flamingo)的模型来配置 vTool。

接下来,您可以选择要检测和分类的类别。某些模型可能完全量身定制于您的用例。在这种情况下,所有所需的类别都已处于选中状态。

配置好 vTool 后,您可以运行启动推理过程的方案(recipe)。vTool 利用模型来分析图像并识别存在的对象。分析完成后,系统会返回分类结果。
这是显示结果的引脚数据视图:

详细输出
类:Flamingo
分数:0.687027
该结果表明,模型有 68.7% 的把握认为图像中的对象是火烈鸟。
但是,如果上传的图像包含火烈鸟,但未选中 Flamingo 类别,则模型不会返回与火烈鸟相关的任何结果。vTool 只能对所选类别进行分类并返回相应结果。
此功能可让您将分类重点放在特定的感兴趣类别上,从而确保只显示相关结果。
Batching 功能#
Classification vTool 的 Roi 输入引脚可接收多个矩形。为提高速度和效率,请使用 Batching 功能同时处理多个矩形。这允许 Inference Server 将多个推理请求合并为一个请求。为此,您的模型必须支持批处理。如果所选模型不支持批处理,则每个 ROI 将在单个请求中处理,这可能会降低性能。
您可以在 Model Settings 参数组中的 Features - All 窗格中检查该模型是否支持批量处理。
最佳批量大小取决于硬件。如果批量大小超过了可用的硬件性能,您可能会发现性能下降。尝试不同的批量大小,直到您对性能满意为止。作为一般规则,批量大小不应超过输入的矩形数量。
配置 vTool#
若要配置 Classification vTool:

-
在 vTool Settings 区域的 Recipe Management 窗格中,单击 Open Settings 或双击该 vTool。
随即打开 Classification 对话框。 -
在 Server Selection 区域中,选择您要连接的服务器。
服务器必须正在运行才能连接到它。- 选项 1:手动输入 Triton Inference Server 的 IP 地址和端口。
- 选项 2:在下拉列表中选择服务器的 IP 地址 / 主机名和端口。
-
点击 Connect 以建立连接。
随后,vTool 将加载可用的模型。 -
在 模型选择 区域中,在下拉列表中选择包含所需模型的 bundle。
选择 bundle 后,下拉列表下方的区域将填充该 bundle 的详细信息,以便您确认选择的是正确的 bundle。
-
如果未列出所需的 bundle,请点击 部署新模型 下拉列表中的

这将打开 pylon AI Agent ,允许您部署更多模型。
部署新模型后,您必须点击 刷新 按钮。 -
在检测设置区域中,单击“选择类别”以选择要分类的类别。
此时会弹出一个对话框,显示可供选择的课程。默认情况下,所有课程均已选中。您可以根据需要选择任意数量的课程。信息
此区域中可用的参数取决于所选的模型。某些参数仅在选择特定模型后才可用。默认值由模型提供。
-
单击确定。
您可以在引脚数据视图中查看分类的结果。在这里,您可以选择要显示的输出。
输入#
图像#
直接从 Camera vTool 或从输出图像的 vTool(例如 Image Format Converter vTool)接受图像。
- 数据类型:图像
- 图像格式:8 位到 16 位彩色图像
ROI#
接受来自 ROI Creator vTool 或任何其他输出矩形的 vTool 的感兴趣区域 (ROI)。如果输入了多个矩形且您的模型支持此功能,请使用 Batching 功能在一个步骤中处理它们。
- Data type: RectangleF, RectangleF Array
输出#
类#
返回具有最高置信度评分的预测类别。如果输入了多个 ROI,则输出所有 ROI 的预测类别。
- 数据类型:字符串数组
得分#
返回预测类别的置信度评分。如果输入了多个 ROI,则输出所有 ROI 中预测类别的评分。
- 数据类型:浮点数组
Payload#
返回有关用于评估的 Inference Server 性能的附加信息。只有在 Debug Settings 参数组的 Features - All 窗格中启用它时,此输出 pin 才会可用。
- 数据类型:字符串