跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

配置相机#

首次将相机连接到计算机时,所有功能都将设置为出厂值。本主题将帮助您根据需要使用 pylon Viewer 配置相机。

配置相机#

配置相机:

  1. 将物体置于相机视野中。
  2. 确保物体被正确照亮。对于这种初始设置,请使用连续照明。如果您想要在应用中使用频闪灯,最好在初始设置后再做尝试。如果在确定适合您应用的最佳照明方案方面需要帮助,请联系 Basler 技术支持。
  3. 选择一个中间的 f 值,将相机镜头光圈打开一半。
  4. 在 pylon Viewer 的设备树中单击相机的名称以选择相机。
    请注意,您的相机名称现在显示在功能窗格的顶部。如果在功能窗格中选择了一项功能,则可以调整其设置。
  5. (仅适用于 GigE 相机:)在功能窗格中,单击传输层控件类别,然后将数据包大小参数设置为 1500。
  6. 将 Gain 和 Black Level 设置更改为允许的最小值:

    1. 在功能窗格中,单击模拟控件类别。
      此类别中的参数列表将显示在右侧。
    2. 可以使用值框旁边的滑块或向上/向下箭头,或在框中输入新值来更改 gain 和 black level 值。
      更改 Gain 和 Black Level
  7. 将 Exposure Time 设置更改为允许的最小值:

    1. 在功能窗格中,单击采集控件类别。
      此类别中的参数列表将显示在右侧。
    2. 使用滑块将曝光时间设置为允许的最小值。
      更改 Exposure Time
  8. 点击工具栏上的 Continuous Shot 按钮,按 F7,或者点击菜单栏中的 Camera 并选择 Continuous Shot。
    相机开始连续采集图像。采到的图像将显示在相机的图像窗口中。

调整图像亮度#

在当前的相机设置下,您看到的图像可能非常暗,甚至可能是黑色。

调整图像亮度:

  1. 将 Exposure Time 设置增加到足够高的程度,以使图像的亮度几乎达到所需水平(阅读器需要连续拍摄并显示图像,如此您才可以马上看到任何设置更改的效果。)
  2. 如果需要,请略微增加 Gain 设置,以提高对比度。
  3. 如果看不到图像、图像不稳定或图像显示伪影,请尝试以下一项或两项做法:
    1. 转到采集控件类别并降低帧速率。
    2. 转到传输层控件类别,并缩小数据包大小(如果您使用的是 GigE 相机,则相机所连接的网络适配器可能无法处理相机所用的数据包大小)。
      如果您能够解决问题,请返回到步骤 2。否则,请联系 Basler 技术支持。
  4. 调整镜头上的对焦环,以使图像正确聚焦。
  5. 调整镜头光圈以微调整体图像亮度。还要注意所采集到的图像中的景深。调节光圈会影响景深。
  6. 对黑电平进行细微调整,以确保所采集到图像的最暗部分的细节仍然清晰可见。
  7. 点击工具栏上的 Stop 按钮、按下 F8 键,或点击菜单栏中的 Camera 并选择 Stop,即可停止图像采集。
  8. 点击工具栏上的 Save 按钮或点击菜单栏中的 Camera 并选择 Save,即可保存显示窗口中的图像。

既然已经配置了相机用于采集图像的基本设置,接下来可以优化图像质量。