跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Data Synchronizer vTool#

通过 Data Synchronizer vTool,您可以同步多个数据输入。

下载 pylon Software Suite 即可使用 Data Synchronizer vTool。

Data Synchronizer vTool

运作原理#

输入的数据类型不必完全相同。通过将另一个 vTool 的输出引脚连接到 Data Synchronizer 的输入引脚,您可以根据需要添加任意数量的输入引脚。系统会为每个输入引脚创建一个对应的输出引脚。

提供三种同步模式:

信息

如果只有一个输入引脚接收到数据,则尚未接收到数据的对应输入引脚所在的输出引脚将输出错误。如果在启动方案后,某个输入引脚从未接收到任何数据,就可能会出现这种情况。如果同步由另一个输入引脚上的输入触发,则没有输入的输出引脚将输出错误。

Data Synchronizer 会根据所选模式在内部存储通过输入引脚接收到的数据。每个引脚有一个 Memory 插槽。Discard Input Data 命令允许您清除输入引脚 Memory 插槽中的数据。

使用 Trigger 命令,您可以触发 Data Synchronizer 发送存储在每个引脚对 Memory 插槽中的数据。空的 Memory 插槽将输出带有错误状态的数据。在 No Data Loss 和 Leader-Follower 模式下,执行触发时不会清除 Memory 插槽。在 Complete Input Set 模式下,执行触发时会清除所有 Memory 插槽。

同步模式#

Leader-Follower#

第一个输入的频率决定了数据输出的频率。如果 Data1 输入引脚的频率高于 DataN 输入引脚,则会复制 DataN 输入数据。如果 DataN 输入引脚的频率高于 Data1 输入引脚,则会丢弃来自 DataN 输入引脚的数据。

演示 Leader-Follower 同步模式的动画

无数据丢失#

来自任何输入的全部更新都会触发同步输出。在此模式下,不会丢失数据。

演示 No Data Loss 同步模式的动画

完整输入集#

当所有输入都正好接收到一个数据项时,将触发同步。您可以使用 Complete Input Set Timeout 参数设置超时。如果您指定的超时期间内任何输入接收到两次数据,即使另一个输入尚未接收到任何数据,也会触发同步。如果在等待数据时超时过期,则会使用迄今收集到的数据触发同步。任何丢失的数据都将标记为错误状态。

演示 Complete Input Set 同步模式的动画

配置 vTool#

要配置 Data Synchronizer vTool,请在 Workbench 中双击它。随后会打开一个对话框,显示所有可用设置。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的设置。

输入#

Data1#

接受任何数据类型的输入。

  • 数据类型:初始时为 Value。建立连接后,输入引脚将采用所连接输出引脚的 数据类型。

DataN#

接受任何数据类型的输入。

  • 数据类型:初始时为 Value。建立连接后,输入引脚将采用所连接输出引脚的 数据类型。

输出#

DataN#

根据指定的模式返回同步的数据输入。

  • 数据类型:与相应的输入相同。

典型前置项#

典型后置项#

  • 接受 Image 数据类型输入的任何 vTool。