Image Concatenation vTool#
下载 pylon Software Suite 即可使用 Image Concatenation vTool。

运作原理#
您可以水平或垂直拼接图像。您还可以指定水平和垂直偏移量,以创建画中画效果或按对角线排列图像。如果图像发生重叠,Image2 输入引脚处的图像将显示在另一张图像的前方。这些偏移量仅适用于 Image2 输入引脚处的图像。
当图像未能完全覆盖输出画布(例如由于位置偏移或图像尺寸不同)时,可能会出现间隙。这些区域没有任何输入图像提供的像素信息。为了保持矩形输出图像,请使用 Padding Value 参数填充这些间隙。指定 0 到 255 之间的灰度值。对于 16 位图像,此值会自动缩放(乘以 257)。
输入图像必须具有相同的 Pixel Format。
您可以拼接来自同一输入源(例如一个 Camera vTool)或两个输入源(例如两个 Camera vTool)的图像。如果您有两个输入源,则必须使用 Data Synchronizer vTool 同步这些输入。否则,可能会由于输入不同步而零星出现错误,从而无法正确进行拼接。
配置 vTool#
要配置 Image Concatenation vTool,请在 Workbench 中双击它。随即会打开一个对话框,显示所有可用的设置。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的设置。
您可以在 pin data view 中查看图像拼接的结果。
输入#
Image1#
直接接受来自 Camera vTool 或任何其他输出图像的 vTool 的图像。
- 数据类型:图像
- 图像格式:8 位和 16 位黑白或彩色图像(请参阅 Supported Pixel Formats)
Image2#
直接接受来自 Camera vTool 或任何其他输出图像的 vTool 的图像。
- 数据类型:图像
- 图像格式:8 位和 16 位黑白或彩色图像(请参阅 Supported Pixel Formats)
输出#
图像#
返回与输入图像具有相同 Pixel Format 的拼接图像。输出尺寸取决于输入图像的大小和偏移设置。
- 数据类型:图像
- 图像格式:彩色或单色图像(请参阅支持的 Pixel Format)
支持的 Pixel Format#
原生支持以下 Pixel Format:
- Mono 8
- Mono 16
- Bayer XX 8
- Bayer XX 16
- RGB 8
- RGB 16
- BGR 8
- BGR 16
- BGRA 8
- BGRA 16
系统接受以下格式,并在处理前进行内部转换:
- YCbCr422_8
- YUV422_8
相关的 vTools#
典型前置项#
典型后置项#
- 接受 Image 数据类型输入的任何 vTool。