Mini Script vTool#
下载 pylon Software Suite 以使用 Mini Script vTool。

运作原理#
在此 vTool 中加载脚本有两种方法:
- 从文件加载:使用 Filename 参数指定脚本文件的路径,例如 C:\MiniScriptScripts\IntersectionPointLines.js。然后执行 Configure 命令。您可以在 pylon Data Processing 的示例代码目录中找到 Mini Script 脚本文件(默认路径为:C:\Program Files\Basler\pylon\Development\Samples\pylonDataProcessing)。
- 通过复制粘贴加载:将您的脚本代码粘贴到 Script Code 参数的输入框中。然后执行 Configure 命令。
有关如何创建脚本的更多详细信息,请参考同样可在 pylon Data Processing 示例代码目录中找到的 Mini Script Programmer's Guide。配置好的脚本会保存在配方文件中。
配置 vTool#
要在 Workbench 中配置 Mini Script vTool,请双击它。随即会打开一个对话框,显示所有可用的设置。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的设置。

- 在 Workbench 中选择 Mini Script vTool。
- 在 Features - All 窗格中,打开 vTool 类别。
- 在 脚本源选择器,指定加载脚本的方法:
- 如果您选择 Filename,请在 Filename 参数中输入您的脚本文件路径。
- 如果您选择 Script Code Staged,请复制您的脚本内容并将其粘贴到 Script Code Staged 参数中。
- 单击 Configure。
输入#
输入由您的脚本代码定义。
输出#
输出由您的脚本代码定义。