Multiplexer vTool#
输入的 数据类型 必须相同。连接的第一个输入决定了后续输入引脚以及输出引脚的 数据类型。通过将另一个 vTool 的输出引脚连接到 Multiplexer 的输入引脚,您可以根据需要添加任意数量的输入引脚。
下载 pylon Software Suite 即可使用 Multiplexer vTool。

运作原理#
Multiplexer 将多个 vTool 的输出(即多个数据流)合并为一个单一的数据流。在这方面,它的作用类似于一个漏斗。所有进入的数据都会以相同的顺序从另一端输出。后续处理将针对合并数据流中的每个单个项目进行。
信息
对于同步输入数据(即来自同一来源的输入数据),合并后的输出将按输入引脚编号的顺序包含这些输入。如果输入数据未同步,则顺序不确定。
配置 vTool#
此 vTool 没有可配置的设置。
输入#
Data1#
接受任何数据类型的输入。
- 数据类型:初始时为 Value。建立连接后,输入引脚将采用所连接输出引脚的 数据类型。
DataN#
接受与 Data1 输入相同数据类型的输入。
- 数据类型:初始时为 Value。建立连接后,输入引脚将采用所连接输出引脚的 数据类型。
输出#
Output#
以序列形式返回合并后的数据输入。
- 数据类型:初始时为 Value。建立连接后,输入引脚将采用所连接输出引脚的 数据类型。
相关的 vTools#
典型前置项#
典型后续工具#
- 接受 Image 数据类型输入的任何 vTool。