跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon GigE Configurator 概述#

本主题概述了 pylon GigE Configurator。

The pylon GigE Configurator is part of the Basler pylon Software Suite. The tool optimizes the parameters and settings of your network adapters and cameras for your operating system (Windows or Linux).

如果要使用 GigE Configurator 的 GUI 版本处理标准用例,您可以使用 pylon Viewer(在工具菜单中);如果要使用 GUI 版本处理高级用例,您可以使用命令行界面 (CLI)。

支持的操作系统#

pylon GigE Configurator 支持以下操作系统:

  • Windows 64 位
  • Linux x86_64
  • Linux AArch64

信息

在 Linux 中,必须先安装 ethtool 和 network-manager 软件包,然后才能运行 pylon GigE Configurator。如有必要,请使用以下命令安装这些软件包:

sudo apt install network-manager
sudo apt install ethtool

支持的 GigE 适配器#

pylon GigE Configurator 支持以下 GigE 适配器:

  • 所有 1GigE 网络适配器
  • 所有 Basler 5GigE/10GigE 网络适配器

如需了解 Basler 的网络适配器,请参阅 Basler 网站。

支持的相机#

pylon GigE Configurator 支持 Basler AG 制造的所有 GigE 相机。