Stereo mini 的 pylon 补充软件包#
概述#
适用于 Stereo mini 的 pylon 补充包提供以下内容:
- 符合 GenICam GenTL 标准的 GenTL Producer,可与 pylon Software Suite 无缝集成
- C++ 和 Python 编程接口,用于灵活开发
- 示例程序,演示立体视觉最佳实践
- pylon 3D Viewer,用于实时 3D 可视化
支持的相机#
适用于 Stereo mini 的 pylon 补充包支持所有 Stereo mini 相机型号,包括 USB 和 GigE 型号:
| 型号 | 接口 |
|---|---|
| STM-501u | USB |
| STM-502u | USB |
| STM-951u | USB |
| STM-952u | USB |
| STM-951g | GigE |
| STM-955g | GigE |
有关详细规格,请参阅产品规格主题。
安装要求#
- pylon Software Suite 26.04 或更高版本
- 操作系统:
- Windows 10、Windows 11
- Linux x86_64(Ubuntu 20.04、22.04 或其他发行版)
- Linux ARM
- 开发环境:
- Visual Studio 2019 或更高版本 (C++)
- CMake 3.3 或更高版本(C++)
- Python 3.6 或更高版本(Python)
使用入门#
- 请安装 pylon Software Suite,该软件可在 Basler 下载页面上下载。
- 安装用于 Stereo mini 的 pylon Supplementary Package。
- 遵循程序员指南中的 入门 说明以了解基础知识。
- 浏览程序员指南中的 示例程序。
程序员指南#
用于 Stereo mini 的 pylon Supplementary Package Programmer's Guide 提供了全面的文档和示例:
- 入门:简介和工具概述
- C++ Programmer's Guide:C++ API 和编程示例
- Python Programmer's Guide:Python API 和示例代码
- 示例:示例程序概述和位置
- 故障排除:问题解决与常见问题解答
- 第三方驱动程序、库和示例:与 OpenCV、PCL 等库的集成
工具#
用于 Stereo mini 的 pylon Supplementary Package 适用于以下 pylon 工具:
- pylon 3D Viewer:实时查看 3D 点云和深度图。
- IP Configurator:配置网络设置(适用于网络相机)。
文档#
支持#
有关更多信息和支持,请联系 Basler 支持团队。