最佳实践#
资源管理#
始终确保正确获取和释放相机资源。
优势:
- 自动清理
- 异常安全性
- 防止资源泄漏
设备识别#
切勿依赖设备索引,因为它们不稳定:
请改用唯一标识符:
- 序列号
- 用户自定义名称
有关详细信息,请参阅 Discovering and Selecting a Camera。
性能优化#
使用合适的抓取策略#
LatestImageOnly→ 低延迟OneByOne→ 完整处理
在源头减少数据#
- 指定一个 ROI。
- 降低分辨率。
- 如果可能,降低帧率。
避免不必要的复制#
- 仅在必要时进行复制。
- 尽可能重用缓冲区。
线程设计#
分离采集与处理#
优势:
- 更好的 CPU 利用率
- 避免阻塞采集
使用生产者-消费者模式#
- 采集线程推送图像。
- 处理线程消费图像。
使用线程安全队列#
多阶段流水线#
将复杂应用构建为流水线:
准则:
- 每个阶段承担单一职责。
- 通过队列进行通信。
- 允许每个阶段独立进行 Scaling。
错误处理#
始终检查抓取是否成功#
if grab_result.GrabSucceeded():
process(grab_result.Array)
else:
log_error(grab_result.ErrorDescription)
捕获并记录异常#
实现恢复逻辑#
关机策略#
实现清晰的关机机制:
- 使用
threading.Event. - 避免使用没有超时的阻塞调用。
- 明确停止采集。
OpenCV 集成规则#
- 运行
imshow()仅在主线程中。 - 避免在工作线程中使用 GUI。
系统监控#
跟踪关键指标:
- 帧率
- 处理延迟
- 队列大小
- CPU 使用率
配置管理#
- 在外部存储相机参数。
- 避免硬编码值。
- 在启动时验证配置。
测试建议#
- 使用真实硬件进行测试。
- 模拟负载条件。
- 验证恢复行为。
常见陷阱#
- 在释放后使用图像缓冲区
- 无限期阻塞队列
- 忽略同步要求
- 混用 UI 和工作线程
心智模型#
核心要点#
- 从一开始就贯彻稳健性设计。
- 分离关注点(采集与处理)。
- 验证每个外部交互。
- 制定故障与恢复计划。