Operator Trash

Operator Library: Base

Trash 算子是用于未使用的链接的数据接收器。

如果模块生成的输出链接在特定设计中不需要,或者某些路径尚未实现, 则必须终止开放的输出链接。 将开放的输出连接到 Trash 模块的输入即可终止这些输出。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,数据输入

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width [1, 64]1
Arithmetic {unsigned, signed}
Parallelism any
Kernel Columns any
Kernel Rows any
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL}
Color Format any
Color Flavor any
Max. Img Width any
Max. Img Height any

1

输入 Bit Width 的范围是 [1, 64]。 对于有符号输入,范围是 [2, 64]。 对于无符号彩色输入,范围是 [3, 6],而对于有符号彩色输入,范围是 [6, 63]。

参数

无

使用示例

以下示例展示了 Trash 算子的使用方法:

  • “Blob2D ROI Selection”

    示例 - 将斑点分析运算符应用于输入的相机图像。 该小程序展示了斑点数据在小程序中的用法。 在这种情况下,将定位面积最大的对象,并使用其坐标从原始图像中裁剪出该对象。

  • '3x3 下采样'

    示例 - 在不使用 SampleDn 算子的前提下按 3x3 因子进行下采样。

  • 'ImageSplitAndMerge'

    示例 - 展示如何拆分和合并图像流。向图像附加尾部。